Recent technical articles
    • Mar 16, 2020

    자동차 인포테인먼트 클러스터 시스템 구동

    엔지니어가 설계를 할 때, IC를 데이터 시트 사양만으로 선택하는 것은 적절치 않다. 적합한 패키지의 IC를 선택해야 할 뿐만 아니라, 최종 시스템의 제조와 어셈블리에 대한 요구 조건을 모두 고려해야 한다. 이 글에서는 전체적인 설계에 있어서 이러한 선택이 왜 중요한 지에 대해 설명하고자 한다. 혁신적인 DC/DC 전원 관리 IC 패키지 기술[1]은 전원 회로의 잡음과 방사 성능을 향상시킬 뿐만 아니라[2], 고성능 자동차 장비 시스...
    • Mar 16, 2020

    다량의 센서를 사용한 미래의 스마트 점포

    지금은 금요일 저녁이고, 당신은 생선 타코 요리를 하려고 한다. 그래서 퇴근 길에 가까운 수퍼마켓에 들른다. 고수를 사려고 몇 분이나 매장을 돌아다닌 끝에 고수를 파는 곳에 도착했다. 그런데 고수가 떨어지고 없다. 직원 한 사람이 계산하는 계산대에서 10분을 기다려서 계산을 하고 집에 도착했는데 토르티야를 깜빡 하고 구입하지 않았다는 것을 깨닫는다. 하는 수 없이 남은 캐서롤을 먹으면서 금요일 저녁을 보낸다. 데이터는 거의 빛의 속도로 이동하...
    • Mar 16, 2020

    Class-AB에서 Class-D로 전환하는 것을 망설이고 있는가?

    당신은 무슨 일인가를 하고는 싶은데 너무 어려울 것 같아서 망설인 적이 있지 않은가? 그리고 막상 용기를 내서 그 일을 하고 난 다음에는 너무 쉬워서 놀란 적이 있지 않은가? 최근에 필자가 만나 본 자동차 오디오 설계 엔지니어들이 자동차 라디오 솔루션을 전통적인 Class-AB 증폭기에서 Class-D 증폭기로 전환하면서 그렇다고 얘기한다. 엔지니어들이 이렇게 전환하는 것을 망설이는 데에는 두 가지 이유를 들 수 있다. PCB 크기에 미치는 영...
    • Mar 12, 2020

    차세대 배터리 모니터: 배터리 안전을 향상시키면서 정확도를 높이고 작동 시간을 늘리는 방법

    최근 몇 년 동안 진공 청소기, 전동 공구 (드릴, 톱, 드라이버 등), 정원용 공구 ( 잔디 깎는 기계 , 에저, 잔디 트랙터 등)와 같은 소비자 제품들이 유선으로 벽면 전원을 통해 전력을 공급받는 방식에서 무선으로 재충전 가능한 배터리 팩으로 동작하는 방식으로 바뀌었다. 또 자전거와 같은 기존의 무전원 기기들도 이제는 배터리로 구동하는 전기 자전거, 전기 스쿠터 로 변화하고 있다. 이러한 배터리 팩은 보통 개별 리튬이온, 리튬폴리머 또는 리튬인산 셀...
    • Feb 21, 2020

    하이브리드 및 전기차용 무선 BMS에 대한 3가지 질문

    리튬 배터리 셀 가격이 점점 더 낮아지고 에너지 밀도가 높아지면서 하이브리드 전기차(HEV)와 전기차(EV)는 더 멀리, 더 오래 달릴 수 있게 됐다. 이러한 향상으로 이제 자동차 설계 엔지니어는 배터리 관리 시스템(BMS) 의 크기와 무게를 줄여 효율을 더욱 높이는 것에 관심을 돌리고 있다. 배터리 관리 시스템의 배경에 대해서는 “ 간단히 살펴보는 HEV/EV 배터리 관리 시스템 ”을 참조한다. 전통적인 유선 BMS 아키텍처...
    • Jan 22, 2020

    TI의 Jacinto™ 7 프로세서, ADAS 기술에 대한 접근성을 높이다

    ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 기능을 사용해서 사고를 줄이고 생명을 구할 수 있는 것으로 입증되고 있다. 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS: Insurance Institute for Highway Safety)가 2017년 공개한 Consumer Reports 에 따르면, 전방 추돌 사고 발생률을 비교했을 때, 전방 충돌 경고 및 자동 응급 제동 장치를 갖춘 자동차가 이러한 시스템을 갖추지 않은 차에 비해서 50% 더 낮은 ...
    • Jan 22, 2020

    소프트웨어 정의 자동차를 가능하게 하는 자동차 컴퓨트 게이트웨이 플랫폼

    오늘날 자동차 업계 내의 크게 세 가지 큰 흐름을 꼽을 수 있다. 반자율 및 자율 자동차로의 전환, 높은 데이터 대역폭을 기반으로 클라우드로 연결된 차량 통신과 전기 동력화의 가속화다. 이러한 추세에 따라서 자동차 아키텍처로 변화가 요구되고 있다. 현행 아키텍처는 저속 CAN/LIN 통신 버스를 사용해서 갈수록 더 많은 숫자의 엔진 제어 유닛(ECU)을 연결하고 있는데, 이러한 아키텍처는 여러 측면에서 한계점을 갖기 때문이다. 특히, 소프트웨어...
    • Jan 20, 2020

    낮은 전력 소모로 필드 트랜스미터에 사용하기 적합한 디지털 아이솔레이터

    초콜릿 공장, 정유 공장, 물 처리 시설 같은 설비들은 어떻게 멈추지 않고 작동할 수 있는 것일까? 이것은 바로 기계 자동화를 하기 때문이다. 기계 자동화를 해서 모든 것을 감지하고, 측정하고, 중요한 순간마다 대처할 수 있다. 온도, 압력, 유량 같은 것들을 측정하고 전송하기 위해서 필드 트랜스미터가 중요한 역할을 한다. 산업용 애플리케이션 용으로 전세계적으로 필드 트랜스미터 출하량이 연간 1억개 이상에 달한다고 한다. 필드 트랜...
    • Jan 20, 2020

    전기 오토바이용으로 16S-17S 리튬이온 배터리 팩 설계

    배달 서비스 수요가 폭발적으로 증가함에 따라서 운송 수단으로서 전기 오토바이가 갈수록 인기를 끌고 있다. 전기 오토바이는 전기 자전거나 전동 스쿠터보다 배터리 용량이 훨씬 크다. 용량이 크기 때문에 더 긴 거리를 달릴 수 있고, 그러므로 시간을 절약할 수 있고 더 긴 거리까지 배달을 할 수 있다. 전기 오토바이 배터리 팩은 다양한 전압 플랫폼을 사용할 수 있는데, 가장 널리 사용되는 것은 60V이다. 이를 위해서는 단일 팩으로 17...
    • Jan 9, 2020

    CAN 노드가 탑재된 Bluetooth® 저에너지 PEPS 시스템

    Bluetooth® 저에너지 기술을 사용하는 PEPS(passive-entry-passive-start, 패시브 탑승 패시브 시동) 기능의 자동차 시스템 에서, 운전자는 차 키 대신 차량용 액세스 시스템과 통신하는 키 포브로 전기모터(또는 내연엔진의 경우, 엔진)의 시동을 걸 수 있다. [그림 1]은 차량용 블루투스 저에너지 PEPS의 전형적인 아키텍처를 보여주고 있는데, 한 개의 중앙 스마트 키 모듈과 아홉 개의 위성 모듈로 ...
    • Jan 9, 2020

    투명 윈도우 디스플레이를 사용한 자동차와 보행자를 연결하는(V2P) 통신 기술

    미래에는 자동차 유리창에 모든 정보를 담을 수 있을 것이다. 새로운 자동차 기술로 일반적인 자동차 유리창을 단색 또는 풀컬러 디스플레이로 변환하는 기술 덕분인데, 이를 활용할 수 있는 대표적인 두 가지 애플리케이션으로는 차량과 보행자를 연결하는 V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신과 광고가 있다. 그림 1과 그림 2를 살펴보자. [그림 1] 자동차 호출용 투명 윈도우 디스플레이[그림 2] 광고용 투명 윈도우 디스플레이 기본적인...
    • Jan 9, 2020

    MSP430 MCU의 스마트 아날로그 콤보 기능을 사용한 가스 감지기 및 PM2.5 감지기 설계

    Mitch Ridgeway 믿기 힘든 얘기일지 모르겠으나, 20세기까지도 광부들이 탄광 갱도에서 유독 가스를 감지하기 위해서 카나리아를 데리고 들어갔다. 카나리아가 계속해서 우는 것을 듣고서 공기가 호흡하기에 안전한 것으로 판단할 수 있었다. 가스 감지나 공기질 모니터링 용으로 어떠한 전자식 장비가 없었기 때문이다. 유독 가스와 입자 크기가 2.5mm 미만인 미세먼지(PM2.5)는 사람이 흡입했을 때 건강에 해롭다. 그런데 대부분의 유독 가스...
    • Jan 9, 2020

    가전기기 디자인의 절전 및 설계 간소화 실현하기

    많은 애플리케이션이 전기 모터를 사용해서 삶을 편리하게 만든다. 이러한 것으로서 가전기기, 전동 공구, 자동차 애플리케이션을 들 수 있다. 냉장고 순환 팬 및 컴프레서 팬, 세탁기 배수 및 급수 펌프, 공기청정기, 선풍기(그림 1) 같은 가전기기에 사용되는 모터는 필요로 하는 전력이 최대 80와트에 이르는 반면에, 산업용 애플리케이션에 필요로 하는 전력은 5와트부터 수 킬로와트까지 이를 수 있다. 그림 1: 주요 가전기기 전통적으로 이들 가전기...
    • Jan 9, 2020

    산업용 AC/DC 전원장치로 높은 효율과 신뢰성을 달성하기 위한 3가지 고려사항

    산업용 전원장치는 다양한 동작 조건으로 효율적이고, 신뢰할 수 있고, 유연해야 한다. 첫 번째로 중요한 것은 효율이다. 효율이 높으면 열 발생을 줄일 수 있고, 그러면 시스템으로 팬이 필요 없게 되고 자연적인 냉각 방법을 사용해서 만족스럽게 작동할 수 있다. 그러므로 높은 시스템 효율과 신뢰성을 달성하면서 시스템 비용을 절감할 수 있다. 신뢰성과 유연성을 달성하기 위해서 중요한 것은 정전류(CC)/정전압(CV) 모드로 동작하면서 넓은 출력 범위...
    • Jan 9, 2020

    RGBW LED 드라이버를 사용한 LED 인간-기계 인터페이스 설계 향상

    제품들이 점점 지능적이 되고, 서로 연결되고 있다. 스피커 , TV, 냉장고, 셋톱박스, 연기 탐지기와 같은 기기들은 더 이상 자리에 그냥 있기만 하는 물체가 아니다. 사용자는 원격으로 또는 음성 깨우기를 이용하여 이러한 기기들을 제어할 수 있다. 기기는 이전보다 훨씬 더 똑똑해졌으며, 이는 기기가 향상된 인간-기계 인터페이스를 필요로 한다는 것을 의미한다. LED 링, LED 매트릭스 또는 RGB LED 조명과 같은 발광 다이오드(L...