csl_rac_regsBEAux.h File Reference

This file contains all the API operation prototypes for RAC COMMON CSL for the BackEnd interface. More...

#include <ti/csl/csl_rac_regs.h>
#include <ti/csl/csl_rac_regsBETypes.h>

Functions

void CSL_RAC_BETI_enable (CSL_RAC_Handle hRac)
void CSL_RAC_BETI_disable (CSL_RAC_Handle hRac)
CSL_RAC_BETI_statusBit CSL_RAC_BETI_getStatus (CSL_RAC_Handle hRac)
void CSL_RAC_BETI_setWatchDog (CSL_RAC_Handle hRac, Uint16 nbCyclesToReload)
Uint32 CSL_RAC_BETI_getWatchDogStatus (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 gccpId)
CSL_RAC_BETI_wdInterruptStatus CSL_RAC_BETI_getWatchDogInterruptStatus (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 gccpId)
CSL_RAC_BETI_odbtStatusBit CSL_RAC_BETI_getOdbtStatus (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 odbtEntryId)
void CSL_RAC_BEII_enable (CSL_RAC_Handle hRac)
void CSL_RAC_BEII_disable (CSL_RAC_Handle hRac)
void CSL_RAC_BEII_setMasterMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interrupt cpuIntContrlEnable)
void CSL_RAC_BEII_getInterruptStatus (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interruptStatus *cpuIntStatus)
void CSL_RAC_BEII_setCycleOverflowMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, Uint8 gccpId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable)
void CSL_RAC_BEII_setFifoOverflowMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, Uint8 gccpId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable)
void CSL_RAC_BEII_setSequencerIdleMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, Uint8 gccpId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable)
void CSL_RAC_BEII_setBeWatchDogMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, Uint8 gccpId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable)
void CSL_RAC_BEII_setBetiEotMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable)
void CSL_RAC_BEII_setBetiObbtRdCrossingMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable)
void CSL_RAC_BEII_setBetiOdbtRdCrossingMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable)
void CSL_RAC_BEII_setFeWatchDogMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable)
Uint32 CSL_RAC_BETI_getObbtRdCrossingStatus (CSL_RAC_Handle hRac)
Uint32 CSL_RAC_BETI_getOdbtRdCrossingStatus (CSL_RAC_Handle hRac)
Uint32 CSL_RAC_BETI_getEotInterruptStatus (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId)
Uint32 CSL_RAC_Stats_getCfgTotalAccess (CSL_RAC_Handle hRac)
Uint32 CSL_RAC_Stats_getCfgWriteAccess (CSL_RAC_Handle hRac)
Uint32 CSL_RAC_Stats_getCfgReadAccess (CSL_RAC_Handle hRac)
Uint32 CSL_RAC_Stats_getSlaveTotalAccess (CSL_RAC_Handle hRac)
Uint32 CSL_RAC_Stats_getSlaveWriteAccess (CSL_RAC_Handle hRac)
Uint32 CSL_RAC_Stats_getSlaveReadAccess (CSL_RAC_Handle hRac)
Uint32 CSL_RAC_Stats_getMasterLowPrioAccess (CSL_RAC_Handle hRac)
Uint32 CSL_RAC_Stats_getMasterHighPrioAccess (CSL_RAC_Handle hRac)
void CSL_RAC_HP_FD_CTL_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_HP_FD_CTL_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_HP_FPE_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_HP_FPE_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_FD_CTL_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_FD_CTL_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_FD_DATA_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_FD_DATA_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_FPE_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_FPE_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_FT_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_FT_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_PM_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_PM_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_PD_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_PD_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_SPE_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_SPE_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_SIP_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)
void CSL_RAC_LP_SIP_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal)


Detailed Description

This file contains all the API operation prototypes for RAC COMMON CSL for the BackEnd interface.

============================================================================
(C) Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Texas Instruments, Inc.
Use of this software is controlled by the terms and conditions found
in the license agreement under which this software has been supplied. ===========================================================================

Copyright 2011, Texas Instruments Incorporated