This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430 DIOピンの留意点と未使用ピンについて  [msp430info, DIO input, unused pins]

Expert 6930 points

Replies: 3

Views: 2272

DIOピンと未使用pinの留意点を説明いたします。

1 未使用pinの扱い

 ・ ユーザガイド(UG)を Unused Pins で検索すると、未使用pinの扱いが記載されたtableが見つかります。
    例 5xxx UG: Table 1-3. Connection of Unused Pins
 ・ 未使用pinは、必ずこの設定にします。

2 DIO port pin の留意点

 ・ 前記の table に Px.y と書かれた部分がDIO(PIO) portです。
    Open & output direction (PxDIR.n = 1)  これが電流消費を下げる設定です。
 ・ 初期状態は PxDIR.n=0 ですので、起動したらすぐに未使用pinを出力に切り替えます。
    openの状態で、入力設定ですと、端子電位がふらつきCMOS貫通電流により、消費電流が増えるケースが有ります。

 ** 特に注意していただきたいことは、「中間電位を入力することは避ける」です。
   ほとんどのDIO入力部はスレショールド回路になっていますので、
   data-sheet: Schmitt-Trigger Inputs – General Purpose I/Oに記載の Vit+/Vit-を十分に超える範囲でご利用ください。
 ** アナログ入力するpinは、起動後の最初にアナログ入力に切り替える設定をします。 **

 

Kazuo Yamauchi

3 Replies

  • PJ.0~PJ.3ピンについて、設定内容を教えて頂きたいです。

    JTAGピンとして使用する場合、マニュアルでは、「these pins should remain open」と記載していますが、

    これは、defaultのままで、なにも設定しなくてよいという意味でしょうか。

    よろしくお願いいたします。

  • In reply to kei fujii:

    大変お手数をおかけいたしますが、下記のサポートセンター(CSC)ページの
    メールでのお問い合わせ にてご連絡のほどお願いいたします。

    よろしくお願いいたします。

    Kazuo Yamauchi

  • In reply to trout:

    下記回答頂きました:
    回答

    ・ ご理解の通りです。
      JTAG pin のみとして使用する場合、JTAGを外して通常稼働させるには、openにします。
      内部でpull-up/downの設定がしてあります。

    ・ PJ.0~3はDIO pin に使うことが可能ですが、JTAGを接続すると強制的にpinをJTAGに切り替えますので、
      JTAGを接続してデバッグするときは、DIOとして使用できません。


    以上、情報展開させて頂きます。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.