This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP43x CCSv7のフリーライセンス、XDS110  [ msp430info,msp432info]

Expert 6930 points

Replies: 0

Views: 875

1 CCSv7 からフリーライセンスになりました。

 

 ・ 下記からdownloadできます。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

 

2 CCSv6 フリーライセンス

 

 ・ 上記URLの Free license for older versions から、free-licenseを入手して、ライセンスフォルダに格納すれば、

   使用できます。

 

3 XDS110(型番:TMDSEMU110-U) JTAGエミュレータが発売され、CCSv7以降で使用できます。

 

 ・ MSP430を除いた、TIMCUで利用できます。

 ・ MSP430は、MSP-FETをご利用ください。

 ・ MSP432は、XDS110をご利用ください。 432LaunchPad のオンボードエミュレータ(XDS110-ED)と同系列です。

 

4 CCSv7.1 新機能 File->Open Projects from File System の留意事項

 

1) Import CCS Projectscopyなし) と類似機能です。

 

 ・ workspace_V6openしてProjectworkspace_V7でopenすると、実体はV6に格納したままV7projectとして扱えます。

 ・ 旧projectを参照する場合や、CCSv7に移植して問題ないか確認するなどに使用できます。

 

2) 実体がV6フォルダに格納されていることに留意が必要です。

 

 ・ rebuidすると、workspace_V6Debug配下をCCSv7が書き換えます、CCSv6とは内容が変わります。

 ・ projectを削除するときに、Delete project contents on disk にチェックすると、workspace_V6から削除されます。

 

Kazuo Yamauchi