Hello. In previous work, I have held the topology of the image, but with different DAC (as the AD755), for positive voltages without any problem. It seems an easy, simple that does not require many components. In the application I'm currently developing, I need a working DAC 3.3 V to generate a voltage of about 1.39 V. The DAC8801 seems like a good option, and seeing the inner configuraion (block diagram, the pinout and network R- 2R), I think it would work. My question is basically if it worked. It is a very area open question, but if there is any reason that could fail, I would like to know it, because reading the data sheet, I do not see any. Thank you very much for all your replies.
Hola. En trabajos anteriores, he ocupado la topologia de la imagen, pero con DAC diferentes (como el AD755), para obtener tensiones positivas sin ningun problema. Me parece una forma facil, sencilla que no requiere muchos componentes. En la aplicacion que actualmente estoy desarrollando, necesito un DAC que trabaje a 3.3 V para generar una tension de aproximadamente 1.39 V. El DAC8801 me pàrece una buena opcion, y viendo la configuraion interna (diagrama de bloques, el pinout y la red R-2R), me parece que funcionaria. Mi pregunta es basicamente si funcionara. Se que es una pregunta muy abirta, pero si hay alguna razon por la que podria fallar, me gustaria saberla, por que leyendo la hoja de datos, no veo alguna. Muchas gracias por todas sus respuestas.