Hello
I have a problem my custom board based on TCI6636K2H and SGII1 port is connected Marvell 88e111 Phy chip. not to use MDIO pin. and I use u-boot made for K2HK evm.
I set my u-boot Config has_mdio = 0, smgii0_link_type is 4(SGMII_LINK_MAC_PHY_FORCED) linked in this document. but u-boot network works not comfortable.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_UG_Chapter_Exploring#Design.2FImplementation_Notes
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Filename '//uImage-keystone-evm.bin'.
Load address: 0x88000000
Loading: ####T #############T #####T ###T ######T ####T ##############################
#################T ################################################
#T ############################T ##T #####T ####T ##T #######################
#################################################################
#######T #########################T ########T ##################T #######
#################T ##################T T #######T ###############T #######T #
###############################T ###########T ##T #####################
##################################T ###############################
###################T ##T ############################################
#####T ####T #############################################T ##########T ##
#########################T #############T #########################T ##
###################T ######T ###T ######################T ####T T ###########
16.6 KiB/s
-----------------------------------------------------
It have too many time out. and baud rate is very low. My board connected Linux Host on LAN port, directly.
I need your help.
Thank you
Regards.