Hi,
We've had difficulties with the latest MCSDK release which seems quite a big release... We checked it on a rev. 3 and a rev 4. K2H EVM without any success. Please find the startup output below. Never had a problem like this before. We've tried both .dtb files from mcsdk-linux.../images and as advices from HPC. Neither of them worked. Any advice? BOOTP broadcast 1 DHCP client bound to address 10.1.0.8 Using K2HK_EMAC device TFTP from server 10.1.0.1; our IP address is 10.1.0.8 Filename '//uImage-k2hk-evm.dtb'. Load address: 0x87000000 Loading: ########## 1.5 MiB/s done Bytes transferred = 49515 (c16b hex) BOOTP broadcast 1 DHCP client bound to address 10.1.0.8 Using K2HK_EMAC device TFTP from server 10.1.0.1; our IP address is 10.1.0.8 Filename '//skern-keystone-evm.bin'. Load address: 0xc5f0000 Loading: ######### 1.4 MiB/s done Bytes transferred = 45056 (b000 hex) BOOTP broadcast 1 DHCP client bound to address 10.1.0.8 Using K2HK_EMAC device TFTP from server 10.1.0.1; our IP address is 10.1.0.8 Filename '//uImage-keystone-evm.bin'. Load address: 0x88000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ########## 1.6 MiB/s done Bytes transferred = 4042944 (3db0c0 hex) ## installed monitor, freq [200000000], status 0 ## Booting kernel from Legacy Image at 88000000 ... Image Name: Linux-3.10.61 Created: 2015-03-27 3:46:58 UTC Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 4042880 Bytes = 3.9 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK ## Flattened Device Tree blob at 87000000 Booting using the fdt blob at 0x87000000 Loading Kernel Image ... OK OK Using Device Tree in place at 87000000, end 8700f16a Starting kernel ...
Thank you!
Regards,
Janos