Hi,
For a new project I am looking for a LED driver with th following parameters :
- Vin between 3.5 and 7V
- drive a 1A white LED for Flash application (vf around 3V)
Have you some solutions ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,
For a new project I am looking for a LED driver with th following parameters :
Have you some solutions ?
Most of our devices do not operate at such a high Vin.
I would recommend : http://www.ti.com/product/lm3642 as potentially closest device for your application
Led Sürücü nedir?
ler çok Hassas akımlarıyla Çalışan diyotlardan Meydana gelir.farklı onu Ledin Değişken voltu, ziyaretinde Akımı vardır.İmalatçı firmalarina Göre bu voltaj ziyaretinde akımlarda Farklı degisiklik görülebilir.Bu Değişikliğin amacıda ledlerin renk tonlarıyla alakalıdır.Bu sebepten Dolayı Alacağımız Ledin verilerini araştırmadan çalıştırmamamız sakıncalıdır Led Teknik. Led Sürücüler de bu Amaç ziyaretinde gaye dogrultusunda Minimal- Edilmiş MEVCUT sınırlamalı ziyaretinde besleme kaynaklarıdır.alacağımız Ledin trafo üzerindeki yazan açıklama yazılarını da Dikkatli okumamız lazım.şayet Bizim ihtiyacımızı uygunsa kullanmalıyız.mesela Bir liderliğindeki sürücüsünün üzerin de 20x1 watt yazıyosa bu sürücüde seri Olarak 20 bağlayabileceğimiz 9 açtı MEVCUT ne ise en az okadar GUC i çalıştırabiliriz, yani elimizde 20x1 watt yazan led led trafomuz var bu sürücünün uzerinde yazan Yılın Yılın Yılın Yılın Çıkış Maksimum Paket 59 volt minumum bu adet 1 watt YÜKSEK GÜÇ i kullanmalıyız.Eğer bu cihazın uzerinde En Düşük Yılın Yılın Yılın Yılın Yılın Çıkış Akımı yazar, 7 voltluk yazıyor imkb en az 3 seri yol Ile çalıştırabilirsiniz anlamı çıkmaktadır.Bir adet Ledde forwat voltajını 3,2 voltluk ele alırsak x 3 neden serisinde 9,6 voltu Elde edebiliriz.