Hello. Sorry I bad know English.
The problem is as follows: connected in parallel TPS25940 from different sources 5 and 7 volts on one load. When disconnected from TPS25940 a single power supply, input TPS25940 appears the voltage of the second power source. Tell me what could be the problem?
На русском языке.
Простите я плохо знаю английский.
Проблема заключается в следующем: подключил параллельно TPS25940 от разных источников 5 и 7 вольт на одну нагрузку. При отключении от TPS25940 одного источника питания, на входе TPS25940 появляется напряжение второго источника питания. Подскажите в чем может быть проблема?