Other Parts Discussed in Post: DP83TC811

店舗のPOSシステムから競技場のデジタル・サイネージまで、イーサネットは身の回りのあらゆるところに存在し、産業用オートメーション・プロセスの一部にも使われています。どこにでも活用されているイーサネットですが、広く常用されるようになるのはまだこれからの領域もあります。この記事では、特にその領域の1つである、遠隔での産業用、ビル・オートメーション、プロセス・オートメーションといったアプリケーションに使われる10Mbpsの長距離(1km超)2線式ネットワークを取り上げます。図1のフィールド・センサはその一例です。

  110BASE-T1Lイーサネット対応フィールド・センサ

これらのアプリケーションにイーサネットがまだ「届いていない」理由はいくつかありますが、一番大きいのは、最近までこのケーブル長をサポートするイーサネット規格がなかったことです。規格が定義されていないので、ネットワーク構築のある部分には既存のイーサネット規格を、残りの部分には別の通信方法を使用しなければなりませんでした。しかしこの方法では、混在するプロトコルをサポートするゲートウェイを追加するとい��た課題が生じ、そのためにシステムが大幅に複雑になります。

使用���るケーブルにも課題があります。通常2~4本のツイスト・ペア・ケーブルを使用する図2のような標準的なイーサネット実装は、シングル・ペア通信に対応するように作られていません。 

 2:ビル制御アプリケーションにおける10/100Mbps通信向けの標準的イーサネット・インターフェイス

ファクトリ・オートメーションやビル・オートメーションの設計の多くでは、長距離アプリケーションに4~20mA電流ループ、HART(Highway Addressable Remote Transducer)、CC-Linkといった既存のシングル・ペア・フィールドバス技術が既に使われている可能性が高く、そのネットワークにプロトコル変換を介してイーサネットを追加すると、ケーブルのコストと重量が増加することが考えられます。

一方で、シングル・ペア・イーサネットPHYは、特に10BASE-T1L規格に対応するものは、産業用通信の帯域幅を広げ、ネットワークのインターフェイス・プロトコルを統一しながら、ケーブルのコストの増加やネットワークの複雑化を避けたい場合に役立つよう設計されています。


単一のケーブルでさらに遠くまで10Mbpsイーサネット信号を伝送

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L規格に対応したイーサネットPHY、『DP83TD510E』をご紹介します。このデバイスは、プロセス、ファクトリ、ビル・オートメーション・アプリケーションにおいて産業用通信を最長1.7kmまで延長できるように設計されています。

シングル・ペア・イーサネットとは

最も基本的なレベルで言うと、シングル・ペア・イーサネットとは単一のツイスト・ペア・ケーブルによるイーサネットです。この規格では、単一のツイスト・ケーブルに電力とデータを混在させることも可能になります。これは、PoDL(Power over Data Line)とも呼ばれます。

表1に示すように、シングル・ペア・イーサネット規格は全体が3つのカテゴリで構成されます。

Standards

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L

IEEE 802.3bw 100BASE-T1

IEEE 802.3bp 1000BASE-T1

Bandwidth

10 Mbps

100 Mbps

1000 Mbps

Cable reach specification

1,000 m (2.4 V p2p); 200 m (1 V p2p)

50 m

15 m

Power dissipation

<110 mW

<220 mW

<600 mW

Communication

Full duplex

Full duplex

Full duplex

Media Access Control interface

Media Independent Interface (MII), Reduced Media Independent Interface (RMII)

MII, RMII, Serial Gigabit Media Independent Interface (SGMII), Reduced Gigabit Media Independent Interface (RGMII)

RGMII, SGMII

Available TI PHYs

DP83TD510

DP83TC811

DP83TG720

 
1:シングル・ペア・イーサネットの各カテゴリの仕様要件とそれに対応するTIのイーサネットPHY 

シングル・ペア・イーサネットのそれぞれのカテゴリは「xBASE-T1」という形で命名されています。その実装形態に応じて、1Gbpsシングル・ペア・イーサネットは1000BASE-T1、100Mbpsは100BASE-T1、10Mbpsは10BASE-T1Lまたは10BASE-T1Sとなります。3つのカテゴリには、それぞれ関連するIEEE(米国電気電子学会)802.3承認規格があります。表1に、カテゴリごとの主な違いをまとめました。ここでは、10Mbps長距離ネットワーク向けの10BASE-T1Lに注目して議論していきましょう。

10BASE-T1Lシングル・ペア・イーサネットの主な利点

シングル・ペア・イーサネットを用いることで、使用するケーブルが減ることに加えて、プロトコル変換やその他の中間調整が不要になり、オペレータとエッジ・ノードの間の高速でシームレスなデータ伝送が可能になります。このようにデータ伝送の自由度が上がることで、前述のような課題を解決し、予防保全とシステムの健全性、安全性、処理能力の強化に必要となる大容量データ伝送を支えます。

図3に示すように、接続性が拡張されることで、インターネットに接続する機器のアプリからフィールド・トランスミッタやビルディング・コントローラといった非常に離れた場所にあるエッジ・ノードまでイーサネットで結べるようになり、長距離ネットワークを断念したりデータ伝送速度を犠牲にしなくてもよくなります。場合によって、一部の旧式のフィールド・バス・プロトコルからアップグレードする際には既存のワイヤ・ハーネスを再利用することも可能です。

 3:ビルディング・コントローラの10Mbps通信に使われるシングル・ペア・イーサネット・インターフェイス

DP83TD510』のような10BASE-T1Lシングル・ペア・イーサネットPHYは消費電力が低いため、システムの電力バジェットに余裕が生まれ、他の重要なシステム・コンポーネントに回すことができます。このような電力効率の向上が非常に重要なのは、運用コストが全体的に削減されるとともにCO2排出量の削減につながる可能性もあるからです。また低消費電力であるため、イーサネットAPL(Advanced Physical Layer)規格の外部終端方式に適合し、その仕様で定義される本質安全性を実装するのが容易になります。『DP83TD510E』を使用することでネットワーク通信の到達範囲を拡大する方法について詳しくは、アプリケーション・ノート「IEEE 802.3cg 10BASE-T1LイーサネットPHYによりネットワーク通信の到達範囲と接続性を拡大」(英語)をご覧ください。

IEEE 802.3cgが開発され、1対のツイスト・ケーブルでデータをより速くより遠くへ伝えることが可能になりました。この技術革新のおかげで、ネットワーク上の非常に離れたところにあるエッジ・ノードにもイーサネットを導入でき、世界中のどこにあっても同じネットワーク・プロトコルに対応できるようになります。

※すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。 
※上記の記事はこちらの技術記事(2020年10月5日)より翻訳転載されました。 
※ご質問はE2E Support Forumにお願い致します。 

Anonymous