• GaN이 전력 관리를 변화시키는 3가지 이유

    질화 갈륨은 더 높은 전력 밀도와 에너지 효율을 필요로 하는 응용 분야의 목록에서 실리콘을 대체하고 있다. 상시 연결의 핵심인 많은 데이터 센터는 에너지 효율성과 전력 밀도를 향상시킬 수 있는 점점 더 대중화되고 있는 반도체 기술에 의존하고 있다. 이 질화 갈륨(또는 GaN) 기술은 전력 밀도, 에너지 효율, 더 높은 스위칭 주파수, 열 관리 개선 및 크기가 작은 전원 공급 장치를 필요로 하는 고전압 애플리케이션의 증가하는 목록에 사용되는 넓...
  • 반도체가 미래의 에너지에 중요한 이유

    아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품은 보다 스마트하고, 안정적이면서 더 쉽게 이용할 수 있는 태양광, 에너지 저장 및 전기차(EV) 충전 시스템을 통해 전기화를 가능하게 만다. 반도체는 하랄트 파츠후버(Harald Parzhuber) 총괄 매니저가 친환경 방식의 삶을 영위할 수 있도록 돕는다. 파츠후버 씨 집 지붕에 있는 36개의 태양광 패널, 태양에서 나오는 에너지를 전기로 변환해 집에 전기를 공급해 주는 태양광 인버터, 전기를 저장하는 배...
  • IoT 장치를 더욱 견고하게 연결해주는 와이파이 6의 잘 알려지지 않은 기능들

    Other Parts Discussed in Post: CC3301이안 셜록 (Ian Sherlock), TI WLAN 제품 관리 총괄 책임자  와이파이는 오늘날 간단한 가정 내 혈압 모니터부터 회사의 장치 네트워크, 공공 전력 급전망 등 다양한 환경에서 작동하며 가용성이 점점 증가하고 있다. 와이파이를 통해 주택 소유자는 스마트 오븐, 전기차 충전소 또는 스프링클러 시스템을 안전하고 보안된 상태로 제어하여 시간과 에너지를 절약할 수 ...
  • Power Stage Designer를 사용해야 하는 13가지 이유

    마르쿠스 제헨드너 (Markus Zehendner), TI 전원 관리 및 MGTS 부문 시스템 엔지니어  10년 이상 동안 TI의 Power Stage Designer 툴은 다양한 전원 공급 토폴로지의 전류와 전압을 계산할 때 전기 엔지니어들이 사용할 수 있는 훌륭한 설계 보조 도구였다. 이 도구는 모든 계산을 실시간으로 실행하고 직접 피드백을 주기 때문에 새로운 전원 공급 장치 설계를 시작할 때 사용하기 쉬운 도구라고 생각한...
  • 태양열 에너지와 에너지 저장 시스템을 통합하기 위한 5가지 컨버터 토폴로지

    Other Parts Discussed in Post: TIDA-01606, TIDA-010210해럴드 파주버 (Harald Parzhuber) 에너지 저장 시스템 가격이 더 저렴하고 전기 가격이 상승함에 따라 재생 가능한 에너지원에 대한 수요는 증가하고 있다. 현재 많은 주택들이 태양에너지 생성과 배터리 에너지 저장 시스템을 결합하여 태양전력이 수요를 지원할 수 없을 때 에너지를 사용할 수 있도록 하고 있다. 그림 1 은 주거용 사용 사례를 ...
  • 차량용 네트워크가 안전한 운전환경을 만드는 방법

    통합 및 연결된 통신 프로토콜로 차량 안전을 한 단계 더 높여보세요 오늘날 자동차들은 자율주행 시스템 (ADAS)를 지원하기 위해 점점 더 많은 센서와 프로세서, 레이더 및 카메라를 탑재하고 있다. ADAS 아키텍처의 통신 프로토콜에 대해 자세히 알아보기 이러한 장치들은 마치 인체의 움직임을 제어하는 중추신경처럼 운전자의 안전을 위해 차량 전반에 걸쳐 대량의 데이터를 신속하고 신뢰성 있게, 그리고 안전하게 전송해야 한다. 이러한 차량용 프...
  • 모션 제어 애플리케이션에서 가청 잡음을 줄이는 대표적인 방법 3가지

    Other Parts Discussed in Post: MCF8315A, MCF8316A, MCT8316A로버트 웨단 (Robert Wedan), TI 테크니컬 마케팅 엔지니어  가정과 사무실을 위한 개방형 평면도의 부상과 하이브리드차 및 전기차로의 전환으로 인해 더 조용하고 효율적인 모터 제어에 대한 수요가 크게 증가하고 있다. 음향의 차이가 가장 작은 경우에도 가청 잡음(audible noise)에 큰 차이가 있을 수 있...
  • 임베디드 프로세싱 기술의 미래를 이끄는 3가지 트렌드

    새미어 와슨 (Sameer Wasson), TI 프로세서 사업 부문 매니저 및 부사장 임베디드 분야의 미래를 이끄는 기술은 스마트 홈, 도시, 공장 및 차량을 바꾸고, 일상 속 전자기기를 최적화하고, 더 나은 세상을 만들기 위한 새로운 방법을 제시한다. 임베디드 프로세싱의 미래는 어떤 모습일까? 기술적인 관점에서 보면, 임베디드 시스템은 더 높은 에너지 효율을 제공하므로써 에너지를 절약하고 전자 제품의 지속 가능성을 높이는 데 도움이 될 것이...
  • 비전 프로세서를 통한 현관 카메라 및 스마트 리테일 설계로의 에지 AI 기능의 확장

    Other Parts Discussed in Post: AM62A7닉 파테미(Nic Fatemi), 엣지 AI/ML 마케팅 엔지니어팀 리더 (원문보기) "에지 AI"라는 용어가 유행하고 "네트워크 에지에 더 많은 인텔리전스를 추가"와 같은 이야기가 나오면서 인공 지능(AI) 모델을 실행하기 위해 클라우드 기반 리소스에 의존하지 않는 더 많은 로컬, 실시간 처리의 이점을 망각하기가 더 쉬워졌다. 우리가 매일 상호 작용하는 전자 제품이 AI 모델을...
  • 산업용 드라이브에서 정밀한 모션 제어를 달성하는 방법

    전 유 (Zhen Yu), TI C2000 MCU 산업 시스템 부문 매니저 (원문보기) 엘리베이터를 탈 때, 우리는 다음 층까지 무리 없이 안전하게 올라갈 수 있을 거라 생각한다. 엘리베이터에서 정밀한 모션 제어 기술을 사용하면 엘리베이터가 지정된 층에서 정지하고 완전히 정지할 때까지 부드럽게 감속할 수 있다. 하지만 정밀한 모션 제어 기술이 제대로 작동하지 않으면 엘리베이터가 제대로 된 위치에 정지하지 못하기 때문에 엘리베이...
  • 급성장하는 HEV/EV 시장에서 오토모티브 HVAC 설계를 최적화하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: TMS320F2800157-Q1(원문보기) 오사마 아흐마드(Osamah Ahmad), 케빈 스터더(Kevin Stauder) 전 세계적으로 하이브리드 전기차(HEV)와 전기차(EV)가 지속적으로 성장하고 있는 지금, 오토모티브 개발자들은 그 어느 때보다 치열한 선두 다툼을 벌이면서 혁신을 가속화하고 있다. 이전에는 HEV/EV 파워트레인 시스템의 차별화가 핵심 영역이었으나, 이제 업계 선두...
  • 전동화를 위한 4가지 핵심 전류 감지 설계 트렌드

    Other Parts Discussed in Post: TMCS1100, INA301, INA228, INA226, INA232, INA253카일 스톤(Kyle Stone), 전류 감지(ASC) 분야 PME 전 세계적으로 전동화의 증가를 묘사하는 모든 유행어들 중 단연 돋보이는 것은 바로 '전류 감지'이다. 태양광 어레이, 전기차(전기차) 충전 스테이션 또는 로봇 공학 분야에서 요즘 많이 듣는 혁신 기술 중에는 전류 감지 기술이 안정적이고, 정...
  • 카메라 신뢰성에 초점을 맞춘 초음파 렌즈 세정 기술

    자율 주행의 발전으로 차량, 드론, 로봇 등에 카메라와 센서의 수를 증가시켜 순수하게 전기적으로 구동되는 방식은 모든 것을 깨끗하게 유지하는 데 도움을 줄 수 있다. 만약 개가 몸의 물을 털어내는 것을 본 적이 있다면, 세계 최초의 맞춤형 초음파 렌즈 세정 칩셋에 영감을 준 "4족 물리학"을 목격한 것이다. 개가 본능적으로 몸을 흔들어 깨끗하게 만드는 것과 같은 방식으로 초음파 렌즈 세정 기술은 정밀하게 제어된 진동을 이용해 카메라 렌즈가 더...
  • 전기차가 우리 곁에 남아있어야 할 5가지 이유

    반도체 기술은 혁신 곡선에 따라 전기차를 뒷받침하므로써 전기차 채택을 가로막는 장벽들을 없애고, 자동차 제조사들이 소비자들이 선호하는 경제적인 자동차를 설계할 수 있게 돕고 있다. 전기차와 저의 인연은 5년 전으로 거슬러 올라가지만, 현재는 처음 전기차를 구매했던 그때보다도 전기차와 더욱 신나는 시간을 보내고 있다. 이제 주유소 연료비를 걱정할 필요가 없다. 차고에서 하룻밤 동안 차량을 충전하면 주행거리는 더 이상 문제가 되지 않는다. 또, ...
  • 하비브 일란, 텍사스 인스트루먼트 차기 사장 겸 CEO로 선임

    리치 템플턴 사장 겸 CEO, 이사회 회장직 유지 텍사스 인스트루먼트(TI)는 오늘 하비브 일란(Haviv Ilan)이 4월 1일자로 차기 사장 겸 CEO(최고경영자)로 선임했다고 발표했습니다. 하비브는 24년간 TI에서 일한 베테랑으로, 현재 사장 겸 CEO 직을 맡고 있는 리치 템플턴(Rich Templeton)을 승계하게 되며, 리치는 이후 이사회 회장 직을 계속 수행하게 됩니다. 템플턴 현 TI 사장 겸 CEO는 "일란은 TI의 고객,...
  • 고전압 기술: 더 지속 가능한 미래를 실현하는 핵심

    전기화가 보편화됨에 따라 반도체의 혁신은 전기 자동차, 재생 가능한 에너지원 및 기타 고전압 시스템과 안전하고 안정적으로 상호 작용할 수 있게 한다. 전 세계의 소비 전력이 지속적으로 증가함에 따라, 고전압 기술의 혁신은 설계 엔지니어가 전기 방식 및 재생 에너지 기술의 접근성을 높이는 효율적인 솔루션을 개발하는 데 도움을 주고 있다. 캐넌 사운다라판디안 (Kannan Soundarapandian) TI 부사장 겸 고전압 제품 총괄 매니저는 ...
  • 증강현실 및 헤드업 디스플레이의 미래 주도

    Other Parts Discussed in Post: DLP4620S-Q1원문 저자: 마이크 퍼스(Mike Firth), TI DLP 차량용 헤드업 디스플레이 제품 마케팅 매니저 (원문보기) 자동차들이 점점 더 전동화되고 연결됨에 따라 HUD(헤드업 디스플레이)의 미래 역시 빠르게 변화하고 있다. 특히 증강 현실(AR) HUD는 스마트 콕핏 설계의 핵심이 되었으며, 운전자 보조 및 안전 기능으로 전반적인 운전 환경...
  • 전기차의 전압 및 전류 동기화를 지원하는 지능형 정션 박스

    전기차(EV)가 대중화됨에 따라 자동차 제조업체가 풀어야 할 과제는 전기차 가격을 합리화하는 한편 “1회 충전 당 주행거리”에 대한 운전자의 불안을 해소하는 것이다. 결국 에너지 밀도를 높여서 배터리 팩의 비용을 절감해야 한다. 주행거리를 연장하려면 배터리 셀에서 단 1Wh라도 저장하고, 회수하는 것이 매우 중요하다. 시스템 내 모든 셀의 SOC(배터리 잔존 용량) 또는 SOH(배터리 건강 상태)를 최대한 추정하려면 전압,...
  • 초음파 렌즈 세정: 당신이 몰랐던 반도체 기술

    Other Parts Discussed in Post: ULC1001여러분이 휴대용 CD 플레이어를 가져본 적이 있다면, CD가 긁히거나 더러워지는 경우 CD 플레이어가 곡을 건너뛰었던 경험이 있을 것다. 또는 VHS 테이프가 제대로 감기지 않거나, 테이프의 열화 및 낮은 이미지 품질과 같은 문제를 경험해 보셨을 수도 있다. 이러한 복잡한 기계적 저장 방식은 플래시 메모리는가 경제적인 반도체 솔루션을 제공하게 되면서 더이상 필요하지 않게 되었다...
  • V2G에 대해 알아야 할 5가지 사항

    수요 증가로 그리드가 한계에 도달함에 따라 차량 대 그리드(V2G, Vehicle-to-Grid) 양방향 충전은 최대 용량을 원활하게 하는 데 도움이 될 수 있다. 전기차(EV)는 전기 그리드에 지속 가능한 전력을 공급하기 위해 강력한 충격을 제공할 수 있다.  기술을 통해 전기차의 배터리 전력을 활용하여 수요 증가에 따라 가정에 전력을 공급하거나 저장된 에너지를 전기 그리드와 공유할 수 있다. 반도체 기술은 V2G 롤아웃에 필수적이...
  • 표준과 Matter: 새로운 무선 프로토콜이 스마트 기기를 위해 연결된 기반을 제공합니다

    우리 일상 생활에 네트워크에 연결된 스마트 기기가 점차 깊이 파고드는 상황에서 매터(Matter) 무선 연결성 프로토콜은 단편적인 IoT(사물인터넷) 에코시스템을 하나로 통합하는 것을 목표로 합니다  사실 전구부터 초인종, 온도 조절 장치, 출입문 잠금 장치에 이르기까지 스마트 홈 기기가 서로 매끄럽게 연동되게 만드는 것은 어려워선 안 됩니다. 하지만 각기 다른 브랜드에서 만든 스마트 홈 기기를 매끄럽게 연결하는 일은 때로는 유엔에서 ...
  • 유타주 리하이에 위치한 TI의 최신 300밀리미터 웨이퍼 팹, 첫 생산 시작

    LFAB은 TI의 두 번째 300mm 팹으로, 시설을 구입한지 약 1년 만인 2022년에 첫 생산을 시작했습니다. 유타주 리하이에 위치한 TI의 최신 300밀리미터 웨이퍼 팹인 LFAB에서 시설을 구입한지 약 1년 만에 아날로그 및 임베디드 제품의 생산을 시작했습니다. LFAB은 TI의 두 번째 300mm 팹으로, 2022년에 반도체 생산을 시작하여 향후 수십 년간 고객이 필요로 할 제조 역량을 제공합니다. 텍사스주 리처드슨에 위치한 RFAB...
  • 초음파 렌즈 세정 기술이란 무엇인가?

    고음으로 비명을 지르면 유리가 깨질 수 있다는 것은 알고 있겠지만 유리 세정도 가능하다는 얘기는 들어보았는가? 초음파 세정 기술은 정밀하게 제어된 고주파 진동을 통해 유리 표면을 세정할 수 있다. 비 오는 날에 이 기술을 사용하면 운전자가 조치를 취하지 않아도 차량 후방 카메라 렌즈의 빗방울을 자동으로 감지하여 제거할 수 있다. 본 기고문에서는 초음파 렌즈 세정 기술(Ultrasonic Lens Cleaning), 줄여서 ULC 기술과 함께 이...
  • 실시간 모터 제어 시스템에서 효율적이고 안정적이고 정확한 작동을 실현하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: MCF8316A실시간 제어 시리즈의 지난 편은 프로세싱의 기능 블록을 다루었다. 이번 편에서는 실시간 제어의 작동 단계(시스템 업데이트)와 이 단계가 안정적인 시스템 출력 운영에 중요한 이유에 대해 논하려고 한다. 예를 들어 모터 드라이브 분야에서는 동적 속도를 시동, 가속 또는 조절하거나 모터 시스템을 감속하기 위해 속도와 위치, 토크 및 모터 상태를 실시간으로 모니터링하고 측정할 수 있...
  • 완전 적재 가능한 eFuse로 점점 증가하는 서버의 전력 요구를 충족하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: TPS25985, TPS25990데이터에 대한 수요가 증가함에 따라 서버와 데이터 센터에 대한 수요도 증가하고 이에 따라 전력 수요도 증가하고 있다. 업계 동향에 따르면 2020년에 4kW였던 랙당 전력이 2025년에 최대 20kW가 될 것이라고 한다. 데이터 센터와 서버에서 사용 가능한 물리적 공간이 제한점이라는 점을 고려할 때 더 적은 공간에서 더 많은 전력을 공급하는 것은 서버 전력 ...