• 열 효율성을 통해 데이터 센터를 보다 지속 가능하게 운영하는 방법

    혁신적인 반도체 설계 및 패키징 기술은 서버 전력 수요 증가에 따라 데이터 센터의 효율성을 개선하고 있습니다. 우리가 최신 영화를 스트리밍하거나, AI 기반의 음성 지원과 대화하거나, 노트북 컴퓨터를 사용하여 집에서 비즈니스 미팅에 참석할 때마다, 데이터 센터를 통해 대량의 디지털 정보를 전송하고 막대한 양의 전기를 소비하는 자원을 사용하고 있습니다. 그리고 그 사용량은 늘어만 가고 있습니다. 2022년, 세계는 100제타바이트, 즉 100조...
  • 향후 수십 년간 성장을 지원하기 위해 TI가 제조 역량에 투자하는 방법

    TI의 기술 및 제조 그룹을 이끄는 카일 플레스너(Kyle Flessner)가 장기적으로 내부 제조 역량을 확장하려는 TI의 계획에 대해 설명합니다. TI는 향후 수십 년간 전자 제품에 사용되는 반도체의 지속적인 성장을 지원하기 위해 제조 역량 확대에 상당한 투자를 하고 있습니다. TI는 광범위하고 다양한 아날로그 및 임베디드 프로세싱 반도체 장치 포트폴리오를 내부에서 제조하기 위해 새로운 300밀리미터(mm) 웨이퍼 팹 6개를 추가하고 있습...
  • 홈 오토메이션에 중요한 매터의 최신 무선 동향 두가지

    많은 소비자들은 이제 스마트 잠금 장치, 카메라, 센서, 스마트 홈 허브, 조명, 가전 제품, 온도 조절 장치 등 다양한 스마트 홈 제품을 보유하고 있다. 하지만 다양한 제조업체 간의 상호운용성 부족으로 인해 하나의 단말기나 애플리케이션에서 여러 스마트 기기를 제어하기가 더 어려워지고 있다. 상호 연결되고 컨트롤 가능한 집의 실현이 가까워진 것처럼 느껴지지만, 홈 자동화 시장의 급속한 성장과 엄청난 수의 제조업체가 생태계 분열이라는 결과를 가...
  • MCU를 통해 800V EV 트랙션 인버터의 일반적인 설계 과제를 해결하는 3가지 방법

    Other Parts Discussed in Post: AM2634-Q1EV 트랙션 인버터는 전기차(EV)의 핵심이다. 고전압 배터리의 DC를 다상(보통 3상) AC로 변환하여 트랙션 모터를 구동하고 제동에 따른 전력 재생을 제어한다. 트랙션 인버터는 실리콘 카바이드(SiC)로 인해 펼쳐진 더 빠른 충전과 더 향상된 효율을 보장하는 800V 기술로 이동하고 있다. 이러한 800V로의 전환은 전력과 기능 안전 요구 사항이 높아지지만 시스템 구성 ...
  • TI가 초소형 프로젝션 디스플레이 애플리케이션용 DMD를 설계하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: DLP160CP, DLP2000, DLP2010사람들은 차세대 가전, 자율 로봇 또는 증강현실(AR) 안경에 주문형 프로젝션 디스플레이를 통합하고 있다. 혹은 침대 옆 스탠드에 피트니스 및 수면 통계를 표시할 수 있는 스마트폰 액세서리를 설계하고 있을 수도 있다. 초소형 DLP® 프로젝션 솔루션은 무엇일까? DLP 디지털 마이크로미러 디바이스 (DMD, digital micromir...
  • 4K UHD를 통해 더 선명하고 디테일하게 보기

    트루 4K 초고화질(UHD) 기술은 다양한 분야에서 놀라운 디테일을 보여준다. 그런데 “트루” 4K UHD는 무엇일까? 미국소비자기술협회(CTA)는 4K UHD를 800만 개의 픽셀을 화면에 표시하는 것으로 정의하고 있다. 4K UHD의 해상도는 3840 x 2160개, 즉 830만 화소이다. 이는 해상도가 1920 x 1080, 즉 픽셀이 200만 개인 1080p 디스플레이에 있는 픽셀 수의 네 배에 해당한다. 하지만 모...
  • 실시간 프로세싱으로 고성능 전력 시스템을 구동하는 방법

    일반적으로 프로세싱이 CPU(중앙처리장치) 코어 주파수 또는 MIPS(초당 1백만개 명령을 처리하는 속도 단위)에만 연관된다고 가정하고 순전히 데이터 크런칭에만 초점을 맞추기 쉽다. 본 기고문에서는 고성능 전력 시스템의  프로세싱의 중요성에 대해 설명하고 모든 실시간 제어 시스템의 프로세싱 역할에 대한 일반적인 오해를 바로잡고자 한다. 그림 1: 실시간 제어 신호 체인 특히 그리드 인프라와 전원 공급 분야에서 에너지 활용을 확장하려...
  • 열 관리를 통해 전력 밀도 장벽을 극복하는 3가지 방법

    Other Parts Discussed in Post: TPS566242, TPS25985, TLVM13660거의 모든 응용 분야에서 필요로 하는 반도체 수가 크게 늘어나면서 전자장치 엔지니어들이 당면한 많은 설계 과제가 모두 전력 밀도를 높여야 할 필요성으로 귀결된다. 머릿속에 떠오르는 몇 가지 분야를 예로 들면 다음과 같다. 하이퍼스케일 데이터 센터: 랙 서버는 엄청난 양의 전력을 사용하고 있어 전력 회사와 전력 엔지니어들은 증가하는 수...
  • 텍사스주 리처드슨에 위치한 TI의 새로운 300밀리미터 웨이퍼 팹의 초기 생산 시작

    TI는 전자 제품의 향후 성장을 지원하기 위해 반도체 제조의 새로운 시대를 구축하고 있습니다. 텍사스주 리처드슨에 위치한 TI의 최신 300밀리미터 웨이퍼 팹에서 초기 생산을 시작했으며 다음 몇 달 동안 생산량을 늘려 전자 제품에 사용되는 반도체의 향후 성장을 지원할 예정입니다. RFAB2는 2009년에 세계 최초의 300mm 아날로그 웨이퍼 팹으로 문을 연 RFAB1과 연결되어 있으며, TI가 제조 공정에 추가하고 있는 새로운 300mm 웨이...
  • 전기차의 잠재성을 높이는 V2G 비전

    반도체 기술로 구현되는 V2G(vehicle-to-grid) 양방향 충전은 최대 수요 시 배터리 전원을 제공하여 그리드(전력망)를 강화하고 전기 요금이 비싸거나 정전 시 가정에 전력을 공급할 수 있다. TI의 와이드 밴드갭 전력, 감지 및 연결 기술을 통해 이제 엔지니어들은 V2G(vehicle-to-grid) 에너지 저장 기술을 실현하여 더 지속가능하고 효율적이며 합리적인 비용으로 에너지를 관리할 수 있게 되었다. 노후화된 그리드는 전 세계의...
  • 절연이 파워 일렉트로닉스에 중요한 이유

    더 정교한 전기차, 개인 전자기기, 의료 기기 등을 위한 길, 절연의 혁신   모든 고전압 기술의 내막을 들여다보면 무대 뒤에서 주목받지 못한 절연의 혁신이 있다. 전기차(EV)부터 개인 전자기기와 자동화된 공장 장비에 이르기까지 모든 곳에 내장된 중요한 기반 기술이라 할 수 있는 절연은 거의 주목을 받지 못한다. 여기에는 의도적인 부분이 있다. TI의 자동차 전력 설계팀을 이끄는 프라딥 셰노이 (Pradeep Shenoy) 매니저는 ...
  • 트랙션 인버터: 자동차 혁신과 성능의 교차점

    차세대 트랙션 인버터의 반도체 혁신이 전기차 성능을 더욱 발전시켜 운전하는 재미를 높여줄 것이다. 최신 전기차(EV)는 페달을 밟으면 가속이 빠르고 매끄럽다. 이 정도로 만족해야 할까? 그렇지 않다. 그도 그럴 것이 전기차의 성능이 높아지고 주행 거리가 길어지고 있기 때문이다. 전기차가 저장된 에너지를 에너지를 추진력으로 전환하는 방식 때문에 이러한 개선의 상당수가 트랙션 모터 차원이 아닌 전기적 차원에서 발생하고 있다. 최근 트랙션 인버터 ...
  • 게이트 드라이버와 트랙션 인버터 시스템의 기능적 안전성에 대한 이해

    Other Parts Discussed in Post: UCC5870-Q1, UCC21736-Q1 스마트하고 자동화되고 환경 친화적인 최종 장비에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 산업 기술과 자동차 기술이 점차 전동화되고 있다. 이러한 추세와 함께 전자 시스템이 전기차 성능 기준과 안전 기준을 충족하는 것을 중시하는 경향도 증가하고 있다. 특히 자동차 분야에서는 전기차 성능을 개선하고 기능적 안전성 인증을 간소화하기 위한 한 방편으로 트랙션 인...
  • 아이디어에서 발명에 이르기까지: 세상을 바꾼 작은 칩의 기원

    캔자스주의 얼음 폭풍이 어떻게 잭 킬비가 전자 제품에 관심을 가지는 계기가 되고, 세계 최초의 집적 회로를 개발하는 데까지 이르렀는지 알아보세요. 1938년 4월, 캔자스주 중부를 강타한 얼음 폭풍은 잭 킬비(Jack Kilby)가 세상을 영원히 뒤바꿔 놓을 길로 이끌었습니다. 캔자스 서부에 고객들이 산재한 작은 전기 회사를 운영하던 잭의 부친은 아마추어 무선 통신 사업자들과 함께 고객이 서비스를 받지 못하는 지역과의 통신을 구축하기 위해 노...
  • 실시간 제어 시스템에서 센서로 데이터 신뢰성을 최적화하는 3가지 팁

    Other Parts Discussed in Post: TMP1826, TMAG5170, INA901-SP, INA240-SEP실시간 제어는 데이터를 수집하고 그 데이터를 처리하고 정해진 시간 내에 시스템을 업데이트하는 폐루프 시스템의 기능을 의미한다. “‘실시간 제어’의 정의와 필요성” 기고문에 이어서 실시간 제어 시스템의 첫 번째 기능 블록인 데이터 감지(수집)에 대해 더 자세히 살펴보고, 특정 센...
  • 합리적인 가격의 무선 MCU를 기반으로 블루투스®︎ 저전력 디바이스를 개발하는 방법

    오늘날 일상생활에서 블루투스®는 다양한 분야에 적용되고 있고 더 연결된 세상을 가능하게 하고 있다. 블루투스 SIG(Special Interest Group)는 블루투스 기술이 지원되는 디바이스의 연간 출하량이 2026년에 70억대를 넘어설 것으로 추정하고 있다. 혁신적인 엔지니어들은 의료기기, 장난감, 개인용 전자제품, 스마트홈 디바이스 등에서 블루투스 기술을 적용시키며 시장 수요 충족에 도움을 줄 수 있는 기회를 넓히고 있다. 의료...
  • 솔루션 크기와 비용은 줄이고 안정적으로 고전압 시스템을 설계하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: TPSI3050, TPSI2140-Q1공장 자동화 장비, 그리드 인프라 애플리케이션, 모터 드라이브, 전기차(EV)와 같은 고전압 산업용 및 차량용 시스템은 수백에서 수천 볼트를 발생시킬 수 있다. 하지만 이는 인간에 대한 중대한 안전 위험을 제기하고 장비 수명을 단축할 수 있다. 본 기고문에서는 솔루션 크기와 비용을 줄이는 한편 안정성 강화를 위한 최신 절연 기술을 활용하여 고전압 시스템...
  • 솔리드 스테이트 릴레이로 고신뢰성 절연과 솔루션 소형화를 달성하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: TPSI3050-Q1, TPSI2140-Q1 릴레이는 트랜지스터가 발명되기 전부터 스위치로 사용되어 왔다. 절연 저항 모니터링과 마찬가지로 저전압 신호에서 고전압 시스템을 안전하게 제어하는 기능은 많은 자동차 시스템 개발에 필요하다. 수년에 걸쳐 전기기계식 릴레이 및 접촉기의 기술이 향상되었지만 설계자가 낮은 소음, 충격 진동 및 전력 소비와 함께 수명 안정성과 빠른 스위칭 속도라는 목표를...
  • SiC 트랙션 인버터의 전력 손실과 열 방출 감소

    Other Parts Discussed in Post: UCC5870-Q1, UCC5871-Q1전기차(EV) 제조업체 간 경쟁이 치열해짐에 따라 전원 시스템 엔지니어는 전력 손실을 줄이고 주행 거리에 영향을 미치고 뛰어난 성능 제공을 위한 트랙션 인버터 시스템 효율성 개선의 과제를 가진다. 효율성은 전력 손실 증감에 따른 결과이며, 따라서 열 성능에 영향을 미치고 결국 시스템 무게, 크기, 비용에 영향을 미칠 수 있다. 전력 손실을 줄이고 효율...
  • MCU로 전동화 설계의 잠재력을 발휘하는 방법

    얼마 전까지만 해도 전기차(EV)의 광범위한 도입은 공상과학 소설에 불과했다. 한때 너무 비싸거나 실용성이 낮다는 평가를 받았지만, 탄소 배출량 제로를 달성하고 대체 에너지원을 탐구하고자 하는 OEM 제조사들의 노력에 힘입어 전기차 시장은 많은 변화를 겪고 있다. 많은 자동차 제조업체들이 앞으로 10년에서 15년 내에 전체 차량의 전기차화를 약속하는 등 전력투구하고 있으며, TI 역시 오늘날 전기차 혁명의 중심에 있다. 이러한 대내외적 상황에...
  • 실시간 제어의 정의와 필요성

    소비자는 자신의 주변을 둘러싼 환경에서 동작하는 시스템들과 매일 상호 작용한다. 차량에서는 액셀러레이터 페달을 밟으면 차량의 속도는 지연없이 자연스럽게 가속된다. 차량의 가속과 같은 예시를 본 기고 주제에 적용해 본다면, 차량이 하나의 시스템이 될 수 있고 주변 환경은 엑셀러레이터 페달을 밟는 이후 차량 속도가 출력되는 시스템을 “실시간 제어”로 적용될 수 있다. 실시간 제어란, 폐쇄 루프 시스템이 데이터를 수집하고 그 데...
  • 차세대 HMI에 대한 3가지 주요 고려 사항

    Other Parts Discussed in Post: IWR6843AOP과거에 휴먼-머신 인터페이스(Human Machine Interface: HMI)는 사용자가 기계와 통신할 수 있는 버튼, 스위치, 표시등이 있는 물리적 제어 패널로 구성되었다. 기술의 발전과 함께 사용자는 프로세스를 모니터링하고 디스플레이에 표시되는 상태 정보를 보고 명령을 보낼 수 있게 되었다. 또한, 이제 HMI 애플리케이션은 텔레비전을 제어할 때 사용되는 스마트폰 ...
  • LDO 기초: 피드-포워드 커패시터를 통해 시스템 성능을 개선하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: TPS7A91, TPS7A8300기술기고문 LDO 기본 사항: 노이즈 감소 핀을 통해 시스템 성능을 개선하는 방법에서는 레퍼런스 전압(CNR/SS)과 병렬로 커패시터를 사용하여 출력 노이즈를 줄이고 회전율을 제어하는 방법에 대해 다룬 적이 있다. 본 기고문에서는 출력 전압을 낮추는 다른 방법인 피드 포워드 커패시터(CFF) 사용에 대해 다룰 예정이다. 피드 포워드 커패시터란 무엇인가? 피드...
  • 더 높은 출력 전력과 Class-H 제어를 통해 몰입감 넘치는 오디오 경험 제공

    Other Parts Discussed in Post: TAS6584-Q1자동차 연비 기준이 계속 증가함에 따라 환경보호청(EPA)에 의하면 2026년 연비는 늘리고(갤런당 최대 40마일 / 1갤런=약 3.8L, 1마일=1.6km), 차량 무게를 줄이고 전반적인 효율을 높이는 동시에 몰입감 넘치는 오디오 경험을 어떻게 제공할지가 자동차 오디오 디자이너가 해결해야 할 과제로 떠올랐다. 자동차 외부 증폭기를 설계한다면, 출력 전원을 높이고 임피던스...
  • mmWave 센서를 활용하여 노인의 독립적인 생활 지원에 기술적인 도움을 주는 방법

    Other Parts Discussed in Post: IWR6843AOP의학과 보건의 발전으로 인간의 평균 기대 수명이 계속해서 증가하고 있다. 전 세계 많은 국가에서 고령자의 규모와 비중이 증가하고 있으며, 65세 이상 노인의 전체 인구가  두 배 늘어나2050년에는 15억 명에 이를 것이라는 전망이 나오고 있다. 이와 함께 가정 케어 또는 요양시설도 이런 증가 추세를 뒷받침할 수 있도록 규모가 증가하는 추세다. 질병통제예방센터(C...