德州儀器作者: Kevin Koestler
許多消費者現在擁有許多智慧家居產品,包括智慧鎖、攝影機、感測器、智慧家居集線器、照明、電器和空調。不過,各家製造商之間缺乏互通性,導致從單一終端或應用程式控制智慧裝置變得更加困難。
雖然互聯和可控家居的承諾觸手可及,不過生態系統零碎化是家居自動化市場快速成長和製造商數量龐大的結果。此外,雖然競爭加劇有利於消費者選擇和裝置創新,不過也導致零碎化。
所幸,新的 Matter 通訊協定有助於解決互通性挑戰,並連接任何生態系統中運作的智慧家居裝置。這個無版權連接標準是由連接標準聯盟開發而成,在 Thread 和 Wi-Fi® 網路層上運作,並使用 Bluetooth® Low Energy 進行調試。本文探討 Matter 如何運用兩個關鍵設計趨勢來改變家居自動化市場的連接性:透過互通性簡化消費者操作和連線應用程式的開發。
觀看 Matter 技術 SimpleLink® 無線 MCU 的實際運作
TI 將於 11 月 15 日至 18 日在德國慕尼黑舉行的電子展 C4 展廳 157 號展位展示 Matter 協定在住家中實現更智慧的 EV 充電管理所具備的能力。造訪 ti.com/electronica 深入瞭解。
專注於裝置互通性
藉由 Matter,消費者能夠使用統一的通訊協定。例如,不同品牌的智慧燈泡和智慧鎖能夠搭配運作,這些產品也能夠與第三品牌的智慧集線器搭配運作。聯盟體認到互通性的重要性,因此在標準 (Matter 規格 1.0) 的第一個版本中整合三種技術 (Thread、Wi-Fi 和乙太網路) 與通用應用層。採用這三種技術的裝置將能夠順利通訊,完全不需要製造商針對閘道推出專屬軟體來橋接技術以及其中個別應用層。此外,Matter 規格 1.0 也界定橋接功能,這項功能可供使用其它連接技術的應用程式橋接到在 Matter 技術的生態系統中連接的應用程式。
Apple、Google、Amazon 和 Samsung 等主要生態系統已表示支援 Matter,如此將有助於減少或消除對智慧裝置的生態系統特定要求。未來,無論生態系統如何發展,消費者都可以尋找 Matter 標誌並對此標誌保有信心,這樣新購買的 Matter 技術智慧裝置 (在通過 Matter 認證後獲得標誌) 就一定能夠在智慧家居生態系統中運作。
加速上市
從製造商的角度來看,Matter 有助於確保堆疊在實施中的使用壽命和可靠性。智慧家居裝置製造商可以運用這項通訊技術加速開發,因此有更多時間開發本身的特定應用程式來提升消費者體驗。Matter 不僅有助於加速開發,而且也能夠保持低功耗功能並提高安全性。
由於包括 TI 在內的 500 多個聯盟成員提供支援,Matter 在統一智慧家居生態系統方面獲得重要的支援保證。開發人員擁有通用的開放原始碼通訊協定之後,就能夠加速開發本身的最終產品,並確信本身的產品在眾多製造商之間互通相容。
Matter 不只是另一個家居自動化通訊協定。這項標準促進完善的標準相互搭配、消除生態系統障礙,並且對於未來的家居自動化標準化奠定基礎,藉此促進家居自動化領域的重大變