typedef unsigned char cfg_u8;
typedef union {
    struct {
        cfg_u8 offset;
        cfg_u8 value;
    };
    struct {
        cfg_u8 command;
        cfg_u8 param;
    };
} cfg_reg;

#define CFG_META_SWITCH (255)
#define CFG_META_DELAY  (254)
#define CFG_META_BURST  (253)

/* Example C code */
/*
    // Externally implemented function that can write n-bytes to the device
    // PCM51xx and TAS5766 targets require the high bit (0x80) of the I2C register to be set on multiple writes.
    // Refer to the device data sheet for more information.
    extern int i2c_write(unsigned char *data, int n);
    // Externally implemented function that delays execution by n milliseconds
    extern int delay(int n);
    // Example implementation.  Call like:
    //     transmit_registers(registers, sizeof(registers)/sizeof(registers[0]));
    void transmit_registers(cfg_reg *r, int n)
    {
        int i = 0;
        while (i < n) {
            switch (r[i].command) {
            case CFG_META_SWITCH:
                // Used in legacy applications.  Ignored here.
                break;
            case CFG_META_DELAY:
                delay(r[i].param);
                break;
            case CFG_META_BURST:
                i2c_write((unsigned char *)&r[i+1], r[i].param);
                i +=  (r[i].param / 2) + 1;
                break;
            default:
                i2c_write((unsigned char *)&r[i], 2);
                break;
            }
            i++;
        }
    }
 */

cfg_reg registers[] = {
//RESET
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x7f, 0x00 },
    { 0x03, 0x02 },
    { 0x01, 0x11 },
    { 0x03, 0x02 },
    { CFG_META_DELAY, 5 },
    { 0x03, 0x00 },
    { 0x46, 0x11 },
    { 0x03, 0x02 },
    { 0x61, 0x0b },
    { 0x60, 0x01 },
    { 0x7d, 0x11 },
    { 0x7e, 0xff },
    { 0x00, 0x01 },
    { 0x51, 0x05 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x66, 0x87 },
    { 0x7f, 0x8c },
    { 0x00, 0x29 },
    { CFG_META_BURST, 17 },
    { 0x18, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x2a },
    { CFG_META_BURST, 9 },
    { 0x24, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 5 },
    { 0x30, 0x00 },
    { 0xe2, 0xc4 },
    { 0x6b, 0x00 },
    { 0x00, 0x2c },
    { CFG_META_BURST, 25 },
    { 0x0c, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 9 },
    { 0x28, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 9 },
    { 0x34, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 9 },
    { 0x48, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 21 },
    { 0x5c, 0x00 },
    { 0x00, 0xae },
    { 0xc3, 0x01 },
    { 0x12, 0x6e },
    { 0x98, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x40 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x04 },
    { 0xc1, 0xff },
    { 0x93, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 5 },
    { 0x74, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x2d },
    { CFG_META_BURST, 25 },
    { 0x18, 0x7b },
    { 0x3e, 0x00 },
    { 0x6d, 0x00 },
    { 0x00, 0xae },
    { 0xc3, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x2e },
    { CFG_META_BURST, 5 },
    { 0x24, 0x02 },
    { 0xa3, 0x9a },
    { 0xcc, 0x00 },
    { 0x00, 0x31 },
    { CFG_META_BURST, 57 },
    { 0x48, 0x40 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x32 },
    { CFG_META_BURST, 121 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x33 },
    { CFG_META_BURST, 121 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x34 },
    { CFG_META_BURST, 121 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x35 },
    { CFG_META_BURST, 97 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x7f, 0xaa },
    { 0x00, 0x24 },
    { CFG_META_BURST, 105 },
    { 0x18, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x25 },
    { CFG_META_BURST, 121 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x26 },
    { CFG_META_BURST, 121 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x27 },
    { CFG_META_BURST, 121 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x28 },
    { CFG_META_BURST, 121 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x29 },
    { CFG_META_BURST, 17 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x2e },
    { CFG_META_BURST, 5 },
    { 0x7c, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x2f },
    { CFG_META_BURST, 17 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 21 },
    { 0x1c, 0x08 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x2a },
    { CFG_META_BURST, 21 },
    { 0x48, 0x00 },
    { 0x05, 0x83 },
    { 0x2a, 0x00 },
    { 0x05, 0x83 },
    { 0x2a, 0x00 },
    { 0x05, 0x83 },
    { 0x2a, 0x7d },
    { 0xa1, 0x77 },
    { 0x3d, 0x84 },
    { 0xa7, 0x04 },
    { 0xdf, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x7f, 0x8c },
    { 0x00, 0x2b },
    { CFG_META_BURST, 41 },
    { 0x34, 0x00 },
    { 0x1b, 0x4b },
    { 0x98, 0x00 },
    { 0x1b, 0x4b },
    { 0x98, 0x00 },
    { 0x0d, 0xa6 },
    { 0x86, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0xff },
    { 0x81, 0x47 },
    { 0xae, 0xf9 },
    { 0x06, 0x21 },
    { 0xa9, 0xfe },
    { 0x01, 0xc0 },
    { 0x79, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x2d },
    { CFG_META_BURST, 41 },
    { 0x58, 0x02 },
    { 0xa3, 0x9a },
    { 0xcc, 0x02 },
    { 0xa3, 0x9a },
    { 0xcc, 0x00 },
    { 0x44, 0x32 },
    { 0x13, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0xff },
    { 0x81, 0x47 },
    { 0xae, 0xf9 },
    { 0x06, 0x21 },
    { 0xa9, 0xfe },
    { 0x01, 0xc0 },
    { 0x79, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x7f, 0xaa },
    { 0x00, 0x2e },
    { CFG_META_BURST, 21 },
    { 0x40, 0x06 },
    { 0x55, 0xaf },
    { 0xd8, 0x06 },
    { 0x55, 0xaf },
    { 0xd8, 0x06 },
    { 0x55, 0xaf },
    { 0xd8, 0x51 },
    { 0xe5, 0x7f },
    { 0x65, 0xc2 },
    { 0xde, 0x41 },
    { 0xd5, 0x00 },
    { 0x00, 0x2b },
    { CFG_META_BURST, 21 },
    { 0x20, 0x58 },
    { 0x3b, 0x2f },
    { 0x3d, 0xa7 },
    { 0xc4, 0xd0 },
    { 0xc3, 0x58 },
    { 0x3b, 0x2f },
    { 0x3d, 0x51 },
    { 0xe5, 0x7f },
    { 0x65, 0xc2 },
    { 0xde, 0x41 },
    { 0xd5, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 21 },
    { 0x0c, 0x58 },
    { 0x3b, 0x2f },
    { 0x3d, 0xa7 },
    { 0xc4, 0xd0 },
    { 0xc3, 0x58 },
    { 0x3b, 0x2f },
    { 0x3d, 0x51 },
    { 0xe5, 0x7f },
    { 0x65, 0xc2 },
    { 0xde, 0x41 },
    { 0xd5, 0x00 },
    { 0x00, 0x2a },
    { CFG_META_BURST, 21 },
    { 0x34, 0x00 },
    { 0x05, 0x83 },
    { 0x2a, 0x00 },
    { 0x05, 0x83 },
    { 0x2a, 0x00 },
    { 0x05, 0x83 },
    { 0x2a, 0x7d },
    { 0xa1, 0x77 },
    { 0x3d, 0x84 },
    { 0xa7, 0x04 },
    { 0xdf, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x7f, 0x8c },
    { 0x00, 0x2d },
    { CFG_META_BURST, 41 },
    { 0x30, 0x02 },
    { 0xa3, 0x9a },
    { 0xcc, 0x02 },
    { 0xa3, 0x9a },
    { 0xcc, 0x00 },
    { 0x06, 0xd3 },
    { 0x72, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0xff },
    { 0x81, 0x47 },
    { 0xae, 0xf9 },
    { 0x06, 0x21 },
    { 0xa9, 0xfe },
    { 0x01, 0xc0 },
    { 0x79, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x7f, 0xaa },
    { 0x00, 0x2a },
    { CFG_META_BURST, 37 },
    { 0x5c, 0x7d },
    { 0xa6, 0xfa },
    { 0x66, 0x82 },
    { 0x59, 0x05 },
    { 0x9a, 0x7d },
    { 0xa6, 0xfa },
    { 0x66, 0x7d },
    { 0xa1, 0x77 },
    { 0x3d, 0x84 },
    { 0xa7, 0x04 },
    { 0xdf, 0x7d },
    { 0xa6, 0xfa },
    { 0x66, 0x82 },
    { 0x59, 0x05 },
    { 0x9a, 0x7d },
    { 0xa6, 0xfa },
    { 0x66, 0x7d },
    { 0xa1, 0x77 },
    { 0x3d, 0x00 },
    { 0x00, 0x2b },
    { CFG_META_BURST, 5 },
    { 0x08, 0x84 },
    { 0xa7, 0x04 },
    { 0xdf, 0x00 },
    { 0x00, 0x2e },
    { CFG_META_BURST, 21 },
    { 0x54, 0x06 },
    { 0x55, 0xaf },
    { 0xd8, 0x06 },
    { 0x55, 0xaf },
    { 0xd8, 0x06 },
    { 0x55, 0xaf },
    { 0xd8, 0x51 },
    { 0xe5, 0x7f },
    { 0x65, 0xc2 },
    { 0xde, 0x41 },
    { 0xd5, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x7f, 0x8c },
    { 0x00, 0x2e },
    { CFG_META_BURST, 5 },
    { 0x10, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 5 },
    { 0x0c, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 5 },
    { 0x08, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
    { CFG_META_BURST, 13 },
    { 0x18, 0x00 },
    { 0x80, 0x00 },
    { 0x00, 0x40 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x40 },
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x00, 0x00 },
//Register Tuning
    { 0x00, 0x00 },
    { 0x7f, 0x00 },
    { 0x02, 0x00 },
    { 0x30, 0x00 },
    { 0x4c, 0x30 },
    { 0x53, 0x00 },
    { 0x54, 0x00 },
    { 0x03, 0x03 },
    { 0x78, 0x80 },

};