Call Graph for Test_image.out
**********************************************************************
_c_int00 : wcs = 0
|  _BIOS_start : wcs = ???
|  _IDL_loop : wcs = 0

The roots of the following graphs are functions that: 
- Are never called ... OR ...
- Are called indirectly and are not listed among the functions called
  indirectly in the configuration file specified with --i_cfg=file.
  Run "perldoc call_graph.pl" for more information.
======================================================================

CLK_F_getltime : wcs = 0

CLK_F_isr : wcs = 0

CLK_F_itime : wcs = 0

FXN_F_nop : wcs = 0

FXN_F_run : wcs = 0

FXN_F_zero : wcs = 0

IDL_F_busy : wcs = 0

IDL_F_calibrate : wcs = 0

IDL_F_stub : wcs = 0

KNL_glue : wcs = 0

LNK_F_dataPump : wcs = 0

LNK_F_init : wcs = 0

PIP_F_give : wcs = 0

PIP_F_start : wcs = 0

PIP_F_take : wcs = 0

PRD_F_swi : wcs = 0

PRD_F_tick : wcs = 0

RTA_F_andn : wcs = 0

RTA_F_dispatch : wcs = 0

RTA_F_getlog : wcs = 0

RTA_F_getsts : wcs = 0

RTA_F_or : wcs = 0

RTA_F_readblk : wcs = 0

RTA_F_resetmem : wcs = 0

RTA_F_writeword : wcs = 0

SWI_F_exec : wcs = 0

SWI_F_run : wcs = 0

_BCACHE_getMar : wcs = 0

_BCACHE_getSize : wcs = 0

_BCACHE_setCacheToSram : wcs = 0

_CLK_gethtime : wcs = 0

_CLK_measure : wcs = 0

_ECM_dispatch : wcs = 32

_EXC_clearLastStatus : wcs = 0

_EXC_dispatch : wcs = 0

_EXC_exceptionHandler : wcs = 64
|  _EXC_external : wcs = 8
|  |  _LOG_event : wcs = 0
|  _EXC_internal : wcs = 24
|  |  _LOG_event : wcs = 0
|  _EXC_nmi : wcs = 8
|  |  _LOG_event : wcs = 0
|  _LOG_event : wcs = 0
|  _SYS_abort : wcs = 8

_EXC_getLastStatus : wcs = 0

_EXC_init : wcs = 0

_EXC_setReturnPtr : wcs = 0

_FXN_F_nop : wcs = 0

_GBL_cacheInit64P : wcs = 64
|  _BCACHE_setSize : wcs = 0
|  __GBL_marInit64P : wcs = 24
|  |  _BCACHE_setMar : wcs = 0

_GBL_getVersion : wcs = 0

_HWI_enable : wcs = 0

_HWI_restore : wcs = 0

_KNL_idle : wcs = 0

_KNL_tick : wcs = 40
|  _KNL_post : wcs = 32
|  |  _KNL_enter : wcs = 8
|  |  |  _LOG_event : wcs = 0
|  |  _KNL_exit : wcs = 24
|  |  |  _KNL_check : wcs = 0
|  |  |  _KNL_run : wcs = 16
|  |  |  |  _KNL_saveIsrFrame : wcs = 0
|  |  |  |  _KNL_switch : wcs = 0
|  |  |  |  _LOG_event : wcs = 0
|  |  _KNL_ipost : wcs = 8
|  |  |  _SWI_post : wcs = 0

_MEM_init : wcs = 0

_OBJ_init : wcs = 0

_SEM_pendEnterKnl : wcs = 56
|  _KNL_exit : wcs = 24
|  |  <repeat ...>
|  _KNL_max : wcs = 0
|  _LOG_event : wcs = 0

_SEM_postBinary : wcs = 0

_SEM_postEnterKnl : wcs = 32
|  _KNL_exit : wcs = 24
|  |  <repeat ...>
|  _LOG_event : wcs = 0

_STS_add : wcs = 0

_STS_delta : wcs = 0

_STS_reset : wcs = 0

_TSK_exit : wcs = 32
|  _KNL_enter : wcs = 8
|  |  <repeat ...>
|  _KNL_exit : wcs = 24
|  |  <repeat ...>
|  _KNL_max : wcs = 0
|  _LOG_event : wcs = 0
|  _SYS_exit : wcs = 24

_TSK_init : wcs = 0

_TSK_setup : wcs = 32
|  _LOG_event : wcs = 0
|  _STS_set : wcs = 0

_TSK_startup : wcs = 32
|  _KNL_enter : wcs = 8
|  |  <repeat ...>
|  _KNL_exit : wcs = 24
|  |  <repeat ...>
|  _KNL_max : wcs = 0
|  __register_lock : wcs = 0
|  __register_unlock : wcs = 0

_UTL_doAbort : wcs = 16
|  _LOG_event : wcs = 0
|  _UTL_halt : wcs = 8
|  |  _HWI_disable : wcs = 0

_UTL_doError : wcs = 8
|  _LOG_event : wcs = 0

_UTL_doPutc : wcs = 0

__HWI_lat1beg : wcs = 0

__KNL_doTick : wcs = 32
|  _CLK_itime : wcs = 0
|  _LOG_event : wcs = 0
|  _STS_set : wcs = 0

__SEM_dopost : wcs = 16
|  _CLK_itime : wcs = 0
|  _LOG_event : wcs = 0
|  _STS_set : wcs = 0

__SWI_lat3beg : wcs = 0

__auto_init : wcs = 24
|  _memcpy : wcs = 0

__nop : wcs = 0

_lock : wcs = 24
|  _LCK_pend : wcs = 8
|  |  _SEM_pend : wcs = 0
|  _SYS_abort : wcs = 8

_lock2 : wcs = 24
|  _LCK_pend : wcs = 8
|  |  <repeat ...>
|  _SYS_abort : wcs = 8

_main : wcs = 0

_ucuc_initialize_fifo_vars : wcs = 0

_unlock : wcs = 16
|  _LCK_post : wcs = 8
|  |  _SEM_post : wcs = 0

_unlock2 : wcs = 16
|  _LCK_post : wcs = 8
|  |  <repeat ...>


The following functions are known to contain indirect function calls, but
do not contain any information about those indirect calls in the configuration
file specified with --i_cfg=file.  Run "perldoc call_graph.pl" for more
information.
======================================================================

_ECM_dispatch
_EXC_exceptionHandler
_EXC_external
_EXC_internal
_EXC_nmi
_KNL_post
_KNL_run
_SEM_postEnterKnl
_SYS_abort
_SYS_exit
_TSK_exit
_TSK_setup
__KNL_doTick
__SEM_dopost
__auto_init
_c_int00