laboratorio@laboratorio-ThinkPad-T410s:~$ sudo Apps/ti/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.03.00.106/bin/create-sdcard.sh [sudo] password for laboratorio: ################################################################################ This script will create a bootable SD card from custom or pre-built binaries. The script must be run with root permissions and from the bin directory of the SDK Example: $ sudo ./create-sdcard.sh Formatting can be skipped if the SD card is already formatted and partitioned properly. ################################################################################ Available Drives to write images to: # major minor size name 1: 8 16 31166976 sdb Enter Device Number or n to exit: 1 sdb was selected ################################################################################ **********WARNING********** Selected Device is greater then 16GB Continuing past this point will erase data from device Double check that this is the correct SD Card ################################################################################ Would you like to continue [y/n] : y /dev/sdb is an sdx device Current size of sdb1 bytes SD Card is not correctly partitioned ################################################################################ Select 2 partitions if only need boot and rootfs (most users). Select 3 partitions if need SDK & other content on SD card. This is usually used by device manufacturers with access to partition tarballs. ****WARNING**** continuing will erase all data on sdb ################################################################################ Number of partitions needed [2/3] : 2 Now partitioning sdb with 2 partitions... ################################################################################ Now making 2 partitions ################################################################################ 1024+0 records in 1024+0 records out 1048576 bytes (1,0 MB, 1,0 MiB) copied, 1,0598 s, 989 kB/s DISK SIZE - 31914983424 bytes ################################################################################ Partitioning Boot ################################################################################ mkfs.fat 4.1 (2017-01-24) mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows ################################################################################ Partitioning rootfs ################################################################################ mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018) /dev/sdb2 contains a ext3 file system labelled 'rootfs' last mounted on / on Thu Jan 1 02:00:01 1970 Proceed anyway? (y,N) y Creating filesystem with 7769600 4k blocks and 1945888 inodes Filesystem UUID: e7f5b545-2682-4b88-b97d-ff7e0eed8c78 Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000 Allocating group tables: done Writing inode tables: done Creating journal (32768 blocks): done Writing superblocks and filesystem accounting information: done ################################################################################ Partitioning is now done Continue to install filesystem or select 'n' to safe exit **Warning** Continuing will erase files any files in the partitions ################################################################################ Would you like to continue? [y/n] : y Mount the partitions Emptying partitions Syncing.... ################################################################################ Choose file path to install from 1 ) Install pre-built images from SDK 2 ) Enter in custom boot and rootfs file paths ################################################################################ Choose now [1/2] : 2 ################################################################################ For U-boot and MLO If files are located in Tarball write complete path including the file name. e.x. $: /home/user/MyCustomTars/boot.tar.xz If files are located in a directory write the directory path e.x. $: /ti-sdk/board-support/prebuilt-images/ NOTE: Not all platforms will have an MLO file and this file can be ignored for platforms that do not support an MLO. Update: The proper location for the kernel image and device tree files have moved from the boot partition to the root filesystem. ################################################################################ Enter path for Boot Partition : /home/laboratorio/Apps/ti/sd_phase_1/ Directory exists This directory contains: MLO u-boot.img Is this correct? [y/n] : y ################################################################################ For Kernel Image and Device Trees files What would you like to do? 1) Reuse kernel image and device tree files found in the selected rootfs. 2) Provide a directory that contains the kernel image and device tree files to be used. ################################################################################ Choose option 1 or 2 : 2 Choosing a directory that contains the kernel files to be used ################################################################################ For Kernel Image and Device Trees files The kernel image name should contain the image type uImage or zImage depending on which format is used. The device tree files must end with .dtb e.g am335x-evm.dtb am43x-gp-evm.dtb ################################################################################ Enter path for kernel image and device tree files : /home/laboratorio/Apps/ti/sd_phase_2/ Directory exists This directory contains: am335x-icev2-am335x-evm.dtb zImage Is this correct? [y/n] : y ################################################################################ For Rootfs partition If files are located in Tarball write complete path including the file name. e.x. $: /home/user/MyCustomTars/rootfs.tar.xz If files are located in a directory write the directory path e.x. $: /ti-sdk/targetNFS/ ################################################################################ Enter path for Rootfs Partition : /home/laboratorio/Apps/ti/sd_phase_3/salla-com-base-image-am335x-evm-20210303123126.rootfs.tar.xz File exists ################################################################################ Copying files now... will take minutes ################################################################################ Copying boot partition MLO copied u-boot.img copied Copying rootfs System partition ls: cannot access '/home/laboratorio/Apps/ti/sd_phase_1//zImage': No such file or directory Kernel image copied am335x-icev2-am335x-evm.dtb copied Syncing... Un-mount the partitions Remove created temp directories Operation Finished laboratorio@laboratorio-ThinkPad-T410s:~$