お世話になります。
当社では使用する前に80度 8時間温めるることに決めています。
これは温度に対する周波数特性が良くなるということで実施していますが
実のところこの話の出所が不明です。
そこでご教示いただきたいのですが上記の方法は実際に効果があるのでしょうか
回答よろしくお願いします。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
お世話になります。
当社では使用する前に80度 8時間温めるることに決めています。
これは温度に対する周波数特性が良くなるということで実施していますが
実のところこの話の出所が不明です。
そこでご教示いただきたいのですが上記の方法は実際に効果があるのでしょうか
回答よろしくお願いします。
Matsushita-san,
I used an online Japanese/English translator to translate your question and then to provide an answer.
Thank you for your help.
We have decided to warm it to 80 degrees for 8 hours before using it. This is done because the frequency characteristics
with respect to temperature are improved.In fact, the source of this story is unknown.I would like you to teach me,
but is the above method actually effective?
Thank you for your answer.
Baking semiconductor devices such as the LM2907-N at elevated temperatures will sometimes relax stresses on the semiconductor die
induced by the plastic molding compound. That may affect the voltage offset of the LM2907-N comparator and operational amplifier.
This would normally happen over time in normal operation, but the baking causes it to occur more rapidly. Therefore, the device's
may exhibit less variation over time when in use.
LM2907-Nなどの半導体デバイスを高温でベーキングすると、半導体ダイへの応力が緩和されることがあります。
プラスチック成形コンパウンドによって誘発されます。これは、LM2907-Nコンパレータとオペアンプの電圧オフセットに影響を与える可能性があります。
これは通常、通常の操作では時間の経過とともに発生しますが、ベーキングにより、より迅速に発生します。したがって、デバイスの
使用中の経時変化が少ない場合があります。
Kaitō: LM2907-N nado no handōtai debaisu o kōon de bēkingu suru to, handōtai dai e no ōryoku ga kanwa sa reru koto ga arimasu.
Purasuchikku seikei konpaundo ni yotte yūhatsu sa remasu. Kore wa, LM2907 - enukon parēta to opeanpu no den'atsu ofusetto ni
eikyōwoataeru kanōsei ga arimasu. Kore wa tsūjō, tsūjō no sōsade wa jikan no keika to tomoni hassei shimasuga, bēkingu ni yori,
yori jinsoku ni hassei shimasu. Shitagatte, debaisu no shiyō-chū no keiji henka ga sukunai baai ga arimasu.
Regards, Thomas
Precision Amplifiers Applications Engineering