This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

HELP TL026

Other Parts Discussed in Thread: TL026

[:D]hola buenas tardes,  he tratado de implementar el circuito descrito en el datasheet de este dispositivo pero lo unico que consigo  es que la señal se mantenga en 1 V, pero la ganancia no se atenua, A  amplitudes de porlo mennos 100mV obtengo a la salida 780mV pero a medida ke la señal de entrada va aumentando, la señal de salida hace los mismo, hasta ke se satura y se  quema el tl026.  mi pregunta es si alguien ha trabajado coneste chip y de ser asi, pues me gustaria saber cual es el comportamiente del mismo, pues el datasheet no dice mucho al respecto, solo habla del sistema de control. les agradezco mucho suu colaboración.

 

hi, can somebody help me with this IC, i can get a gain atennuatiion of the signal output... and de control syste works fine acording with the datasheet

 

 

  • En primer lugar por favor, perdóname ..... asistido por un software de traducción.

    La detección precisa de la amplitud de la señal es esencial para el buen funcionamiento de la amplitud de la ganancia de bucle.

    Solucionar problemas de detección de la señal, aparte de la amplitud del circuito de control.

    Prueba de Control de amplitud unidad con fuente de voltaje DC separado de control.

    Para combinar dos circuitos después de que ambos funcionen correctamente.

    Buena suerte.