This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

  • Resolved

AD/DA Converter : DAコンバータ(TLC7528)のR-2Rラダーの実際の抵抗値

Expert 4445 points

Replies: 1

Views: 1438

 TLC7528のデータシート(下記のURL)、P6のFigure1及びP14のFigure11に、
 R-2RラダーのDAC構成が書いてありますが、実際のRの抵抗値は何Ωですか?

http://www.tij.co.jp/general/jp/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tlc7528&fileType=pdf

以上

  • Expert 4445 points

     データシートp.4のReference input impedanceの値が、Rの抵抗値となり、
     R=20kΩ(MAX値)となります。

     TYP値は、データシートに記載がないため、正式な回答は出来ませんが、
     通常、デバイス内部抵抗の誤差は、(製造ロット毎の酸化被膜の厚さの
     バラツキにより、)±30%程度と謂われています。
     TYP値は、20×0.7=14kΩ程度と、お考えください。

     但し、各抵抗の相対誤差(Resistance Match)はトリミング処理により、
     ほぼ同じ値に調整されています。

     なお、下記URLの、12bits類似品のDAC7802データシートp.2の
     Reference inputのInput Resistance(6kΩ_MIN、10KΩ_TYP、14kΩ_MAX)、
     Input Resistance Match(0.5%_TYP、3%_MAX)が参考になれば、幸甚です。

    http://www.tij.co.jp/general/jp/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=dac7802&fileType=pdf


    以上

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.