This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83867ISのLink-UPについて

DP83867ERGZ EVM のPHY周辺回路をほぼ踏襲して基板を作成しましたが、

Link-upを示すLEDが点灯しない状態です。

ResetやPWDNは解除(High level)しCLK-OUTからは25MHzが出力されており、

デバイス自体は動作していると考えております。

なお、Strapの設定は全てopne-opne(mode1)です。

(BMCR), Address 0x0000の12bit(AUTO-NEGOTIATION ENABLE)には改めて1をWriteしていますが、

特に変化がありません。

他設定が必要なレジスタや特に注意すべきハードウェアの項目など情報がありましたら

ご教授頂けないでしょうか。

  •  RX_CTRLについてmode1,mode2のstrapは禁止されておりますので、
     mode3(Autoneg enable)の設定で試してみて下さい。

     禁止されている設定はデバイスのテスト用に使用されている可能性
     がございますので、その場合は通常動作は行わないと思います。

     なお、この変更でLink-upを示すLEDが点灯しない場合は、
     下記カスタマー・サポート・センターへメールでお問い合わせください。
     お手数ですが、宜しくお願いいたします。

     www.tij.co.jp/.../calltisupport.tsp

  • ご回答ありがとうございます。

    ご指摘の通り最新版のデータシートでMode1/2が禁止とありましたので、先程処置いたしました。

    ただ、Link-upを示すLEDは点灯しません。

    ご助言通りカスタマーサポートへ問い合わせを行います。