This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ONET1191P,ONET8501P,ONET8501PBのOUTPUTの制御について

Expert 8760 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1191P, ONET8501P, ONET8501PB, ONET1151P

 ONET1191P,ONET8501P,ONET8501PBのOUTPUTの制御につきましては、
 DIS pin(7pin)とDIS bit(Register0 Bit3)で行えますが、その制御論理
 についてはデータシートに記述されていない様です。

 この為、USに問い合わせを行ったところ以下の様になっていることが
 分かりましたので、情報展開させていただきます。

 ・ONET1151P  : Outputの制御はDIS pin(7pin)とDIS bit(Register0 Bit3)
         で制御され、論理は以下でございます。

         DIS pin=0,DIS bit=0 → Enable
         DIS pin=0,DIS bit=1 → Disable
         DIS pin=1,DIS bit=0 → Disable
         DIS pin=1,DIS bit=1 → Disable

                尚、DIS bitのdefault値は"0"ですので、
         DIS pin(7pin)=0とすることで、デフォルト値でOutput Enableとなります。

  ・ONET8501P  : ONET1151Pと同じ

  ・ONET8501PB : ONET1151Pと同じ


 以下のE2E Threadをご参照ください。

 ・ONET1151P : e2e.ti.com/.../629489
 ・ONET8501P : e2e.ti.com/.../629490
 ・ONET8501PB: e2e.ti.com/.../629491