TLK105はパワオンリセット回路を内蔵しておりますので、電源投入時に外部リセット(Hard/Soft)を
必要としません。
電源投入時に他のデバイスやシステムの都合により同時にRESETがTLK105に入力される場合は、
電源投入後電源電圧が規定の電圧に上昇後200μs以内にディアサートしてください。
200μsより長くアサートされるとレジスタが正しくリセットされず、すべてのレジスタの読み出し値が
" 0xFFFF "になったり、DEFAULT値が正しく設定されない場合がございます。
また、電源投入時に外部リセットが電源投入後すぐに入力される場合は、電源投入後電源電圧が規定の
電圧に上昇後大よそ800ms程度以上経ってから外部リセット(Hard/Soft)をかけることをお奨めいたします。
電源投入時外部リセットを入力するタイミングが早いとレジスタが正しくパワオンリセットされず、
すべてのレジスタの読み出し値が " 0xFFFF "になったり、DEFAULT値が正しく設定されない場合がございます。
2017.11.28改定