Due to the U.S. Thanksgiving holiday, please expect delayed responses during the week of 11/22.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F2812 eaDSPボードのFROMへの書き込みでトラブル(CCS6 を使用)

CCS(Version: 6.0.1.00040 )から、F2812のezdspのFROMへ書き込みができなくなりました。

現象としては、プログラムできたいたものが、突然、書き込み中にエラーを発生するようになったというものです。しかしながら、一応書き込まれている時もあるようで、スタンドアロンの動作をする時もあります・・・。電源OFF後からの再スタートで動作するので、リンクコマンドファイルの問題ではないと思われます。

また、プログラム前のチップのROMイレースは完了しているようです。

接続は、XDS100v2を経由しています。

どなたか、同様な現象を体験された方、いらっしゃいませんでしょうか?(もちろん、Tiの方から適格なアドバイスがいただけるとベストです)