Due to the U.S. Thanksgiving holiday, please expect delayed responses during the week of 11/22.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

日本語コミュニティ 免責事項

本ページの下段に記載されている免責事項の翻訳です。

当サイトの全ての内容および素材は、「現状有姿」で提供されております。TIおよび、そのそれぞれのサプライヤーは、それらの素材が何らかの目的に合致していることの表明は一切いたしませんし、また、これらの素材について、黙示による商品性があることの保証および条件、特定の目的に合致していることの保証および条件、権原があることの保証および条件、第三者の知的財産権を侵害していないことの保証および条件その他を含むいかなる保証も条件も一切提供いたしておりません。TIは、明示によっても黙示によっても、また禁反言によっても、またその他によっても、ライセンスを許諾することはありません。当サイトの情報を使用するためには、第三者から、もしくはTIから、ライセンスを受ける必要がある場合もあります。

当サイトの内容は、それを使用するための特別なガイドラインもしくは制限を含むか、もしくはそれを使用するにあたり特別なガイドラインもしくは制限に従わなければならない場合があります。当サイトへの全ての投稿および使用は、当サイトの使用上の条件に従わなければなりません。当サイトの内容を使用する第三者は、制限もしくはガイドラインを遵守し、かつ当サイトの使用上の条件に従うことを合意するものとします。TIおよびそのサプライヤーは、いつでも、予告無く、当サイトの内容、素材、製品、プログラム、およびサービスを訂正し、削除し、改善し、強化し、改良し、その他の変更をし、もしくは内容、製品、プログラムもしくはサービスを移動もしくは中止する権利を有します。