This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

毎回、Edit画面に必ず同じ文章が書きこんである症状

Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1

担当者様

いろいろなデバイスでPOSTしていますが、以下文章が必ず表示されます。

この文章を消すことも出来ません。

・POSTする前には表示されないが、POST後に表示される。

対処方法を教えていただけますか。

以下が毎回表示され、削除出来ない文章です。

---------------------------------------------------------------------------------

Maximum rating of the power supply at the start

The TPA2006D1, maximum rating of VDD has two. ・In active mode : -0.3V to 6V ・In #SHUTDOWN mode : -0.3V to 7V

When power is supplied to the device, the maximum rating of Which is be applied? (6V or 7V ?)

----------------------------------------------------------------------------------

  • POSTする前には表示されず、POST後に表示されるとのことから
    ご自身のアカウントのSettingsのSignatureの箇所(以下のキャプチャ画像参照)に文章を入力したようなことはありませんでしょうか。

    ※現在何も入力されていなくても過去に入力したことがあれば一度 スペースを入力して保存し試してみてください。

  • 早急なご対応に感謝申し上げます。

    ご指摘頂きました通り、文章が入力されており、それを削除することで解消されました。