This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Звуковые усилители

Здравствуйте!

Есть задача разработать линейку усилителей D-класса, желательно с аналоговым (линейным) входом. Выходная мощность усилителей 600 Вт, 1000 Вт (один канал).

Некоторые требуемые характеристики (на всякий случай):

Электропитание от сети постоянного тока напряжением: (24 ± 4) В.

Полоса пропускания частот: от 0,1 до 10 кГц.

Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот от  0,1 кГц  до 10 кГц относительно уровня сигнала на частоте 1 кГц ± 10 Гц,: 2 дБ;

Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц ± 10 Гц: 2 %

Пока есть только одна мысль запараллеливать микросхемы усилителей. Однако пока типовую схему или рекомендаций по параллельномум включению на сайте TI не нашёл. 

Также есть проблема с тем, что одно из исполнений усилителя должно работать в температурном диапазоне от -40 С до 55 С, а подобных микросхем с аналоговым тоже не найдено.

Можно ли что-нибудь мне посоветовать. 

Заранее спасибо