This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3126D2: TPA3116D2をTPA3126D2に置き換え

Part Number: TPA3126D2
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

皆さんこんにちは

私も

皆さんこんにちは

私もTPA3116D2をTPA3126D2に置き換えテストをしています。
TPA3116D2は正弦波4Ω40Wステレオで連続動作しますが、TPA3126D2は2分程度で間欠動作となってしまいます。
IC放熱板の温度はTPA3116D2は最大143°Cですが、TPA3126D2は65°C程度で間欠動作となります。
放熱板に送風すると連続動作します。
2つのICで熱性能に違いがあるのでしょうか?
単純に置換えできると考えていましたが、無理でしょうか?
1台しか試してないので、これから複数台試そうと思います。
何か情報ありましたら教えて下さい。

テストをしています。
TPA3116D2は正弦波4Ω40Wステレオで連続動作しますが、TPA3126D2は2分程度で間欠動作となってしまいます。
IC放熱板の温度はTPA3116D2は最大143°Cですが、TPA3126D2は65°C程度で間欠動作となります。
放熱板に送風すると連続動作します。
2つのICで熱性能に違いがあるのでしょうか?
単純に置換えできると考えていましたが、無理でしょうか?
1台しか試してないので、これから複数台試そうと思います。
何か情報ありましたら教えて下さい。