Part Number: TAS5721
Hi,
I am dumping the register value tuned from TAS5721EVM to .h (attached file) and applying it to our main board (Broadcom CPU).
Do I have something to consider?
typedef unsigned char cfg_u8;
typedef union {
struct {
cfg_u8 offset;
cfg_u8 value;
};
struct {
cfg_u8 command;
cfg_u8 param;
};
} cfg_reg;
#define CFG_META_SWITCH (255)
#define CFG_META_DELAY (254)
#define CFG_META_BURST (253)
/* Example C code */
/*
// Externally implemented function that can write n-bytes to the device
extern int i2c_write(unsigned char *data, int n);
// Externally implemented function that delays execution by n milliseconds
extern int delay(int n);
// Example implementation. Call like:
// transmit_registers(registers, sizeof(registers)/sizeof(registers[0]));
void transmit_registers(cfg_reg *r, int n)
{
int i = 0;
while (i < n) {
switch (r[i].command) {
case CFG_META_SWITCH:
// Used in legacy applications. Ignored here.
break;
case CFG_META_DELAY:
delay(r[i].param);
break;
case CFG_META_BURST:
i2c_write((unsigned char *)&r[i+1], r[i].param);
i += (r[i].param + 1)/2;
break;
default:
i2c_write((unsigned char *)&r[i], 2);
break;
}
i++;
}
}
*/
cfg_reg registers[] = {
{ 0x00, 0x6C },
{ 0x01, 0x00 },
{ 0x02, 0xC4 },
{ 0x03, 0xA0 },
{ 0x04, 0x05 },
{ 0x05, 0x00 },
{ 0x06, 0x04 },
{ 0x07, 0x30 },
{ 0x08, 0x15 },
{ 0x09, 0x17 },
{ 0x0A, 0x30 },
{ 0x0B, 0x00 },
{ 0x0C, 0xFF },
{ 0x0D, 0xFF },
{ 0x0E, 0x91 },
{ 0x0F, 0x55 },
{ 0x10, 0x02 },
{ 0x11, 0xAC },
{ 0x12, 0x54 },
{ 0x13, 0xAC },
{ 0x14, 0x54 },
{ 0x15, 0x20 },
{ 0x16, 0x00 },
{ 0x17, 0x00 },
{ 0x18, 0x0F },
{ 0x19, 0x30 },
{ 0x1A, 0x8F },
{ 0x1B, 0xC0 },
{ 0x1C, 0x02 },
{ 0x1D, 0x00 },
{ 0x1E, 0x00 },
{ 0x1F, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x20, 0x00 },
{ 0x01, 0x77 },
{ 0x72, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x21, 0x00 },
{ 0x00, 0x43 },
{ 0x03, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x22, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x23, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x24, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x25, 0x01 },
{ 0x02, 0x13 },
{ 0x45, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x26, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x27, 0x12 },
{ 0x13, 0x10 },
{ 0x10, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x28, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x29, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x2A, 0x00 },
{ 0x03, 0xD5 },
{ 0x85, 0x00 },
{ 0x07, 0xAB },
{ 0x0A, 0x00 },
{ 0x03, 0xD5 },
{ 0x85, 0x00 },
{ 0xBA, 0x23 },
{ 0x1F, 0x03 },
{ 0xB6, 0x86 },
{ 0xCC, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x2B, 0x00 },
{ 0x7F, 0x2A },
{ 0xED, 0x03 },
{ 0x80, 0xD5 },
{ 0x13, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x7E, 0x55 },
{ 0xDA, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x2C, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x2D, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x2E, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x2F, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x30, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x31, 0x00 },
{ 0x65, 0xC5 },
{ 0x25, 0x03 },
{ 0x34, 0x75 },
{ 0xB6, 0x00 },
{ 0x65, 0xC5 },
{ 0x25, 0x00 },
{ 0xC2, 0x58 },
{ 0x1D, 0x03 },
{ 0xAB, 0x43 },
{ 0x89, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x32, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x33, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x34, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x35, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x36, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x37, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x38, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x39, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x09 },
{ 0x3A, 0x00 },
{ 0x00, 0x0D },
{ 0xA7, 0x00 },
{ 0x7F, 0xF2 },
{ 0x59, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x09 },
{ 0x3B, 0x00 },
{ 0x02, 0xA3 },
{ 0x9B, 0x00 },
{ 0x7D, 0x5C },
{ 0x65, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x09 },
{ 0x3C, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0xAF, 0x00 },
{ 0x7F, 0xFF },
{ 0x51, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x09 },
{ 0x3D, 0x00 },
{ 0x00, 0x0D },
{ 0xA7, 0x00 },
{ 0x7F, 0xF2 },
{ 0x59, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x09 },
{ 0x3E, 0x00 },
{ 0x00, 0x0D },
{ 0xA7, 0x00 },
{ 0x7F, 0xF2 },
{ 0x59, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x09 },
{ 0x3F, 0x00 },
{ 0x00, 0x0D },
{ 0xA7, 0x00 },
{ 0x7F, 0xF2 },
{ 0x59, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x40, 0xFD },
{ 0x82, 0x30 },
{ 0x97, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x41, 0x03 },
{ 0x8C, 0xCC },
{ 0xCD, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x42, 0x00 },
{ 0x07, 0x5C },
{ 0x29, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x43, 0xF9 },
{ 0x06, 0x21 },
{ 0xA7, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x44, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x45, 0x00 },
{ 0x07, 0x5C },
{ 0x29, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x46, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x47, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x48, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x49, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x4A, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x4B, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x4C, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x4D, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x4E, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x4F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x50, 0x0F },
{ 0x70, 0x80 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x0D },
{ 0x51, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x0D },
{ 0x52, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x11 },
{ 0x53, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x11 },
{ 0x54, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x0D },
{ 0x55, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x56, 0x00 },
{ 0x16, 0xC3 },
{ 0x10, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x57, 0x00 },
{ 0x0B, 0x3F },
{ 0x30, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x58, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x59, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x5A, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x5B, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x5C, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x5D, 0x00 },
{ 0xA2, 0xE5 },
{ 0x78, 0x00 },
{ 0x96, 0x41 },
{ 0x1B, 0x00 },
{ 0x1E, 0x6C },
{ 0xA2, 0x03 },
{ 0x69, 0xBE },
{ 0xE5, 0x03 },
{ 0xBE, 0xAD },
{ 0xE7, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x15 },
{ 0x5E, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x5F, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x09 },
{ 0x60, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x09 },
{ 0x61, 0x00 },
{ 0x40, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x40, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x62, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x80, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x63, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x64, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x65, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x66, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x67, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x68, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x69, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x6A, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x6B, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x6C, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x6D, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x6E, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x6F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x70, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x71, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x72, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x73, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x74, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x75, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x76, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x77, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x78, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x79, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x7A, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x7B, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x7C, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x7D, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x7E, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x7F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x80, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x81, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x82, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x83, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x84, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x85, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x86, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x87, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x88, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x89, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x8A, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x8B, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x8C, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x8D, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x8E, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x8F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x90, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x91, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x92, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x93, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x94, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x95, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x96, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x97, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x98, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x99, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x9A, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x9B, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x9C, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x9D, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x9E, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0x9F, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xA0, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xA1, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xA2, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xA3, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xA4, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xA5, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xA6, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xA7, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xA8, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xA9, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xAA, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xAB, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xAC, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xAD, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xAE, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xAF, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xB0, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xB1, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xB2, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xB3, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xB4, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xB5, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xB6, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xB7, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xB8, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xB9, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xBA, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xBB, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xBC, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xBD, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xBE, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xBF, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xC0, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xC1, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xC2, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xC3, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xC4, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xC5, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xC6, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xC7, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xC8, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xC9, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xCA, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xCB, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xCC, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xCD, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xCE, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xCF, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xD0, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xD1, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xD2, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xD3, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xD4, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xD5, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xD6, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xD7, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xD8, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xD9, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xDA, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xDB, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xDC, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xDD, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xDE, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xDF, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xE0, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xE1, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xE2, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xE3, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xE4, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xE5, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xE6, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xE7, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xE8, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xE9, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xEA, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xEB, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xEC, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xED, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xEE, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xEF, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xF0, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xF1, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xF2, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xF3, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xF4, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xF5, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xF6, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xF7, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xF8, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xF9, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x36, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xFA, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xFB, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xFC, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xFD, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xFE, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_BURST, 0x05 },
{ 0xFF, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00 },
};
Currently, the following operations are performed.
While booting, give AVDD/DVDD and PVDD High,
After that, PD# is set to High and RESET# is set to Low-> High.
After that, the value was written to the register as shown below.
[0x1B] = 0x00;
Delay 50ms
[0x02] = 0x00;
Delay 400ms
[0x05] = 0x00;
Delay 400ms
Later, when I read the DEVICE ID, it appears as 0xFF.
In addition, all other registers are read as 0xFF.
Which part is the problem?
thanks,
TS