This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPDLCR2000EVM:not detected via I2C on BeagleBone Black

Part Number: DLPDLCR2000EVM


Tool/software:

現在、I2Cを使用してDLPDLCR2000EVM(LightCrafter 2000)をBeagleBone Black(BBB)に接続しようとしていますが、デバイスの検出に問題があります。

私が試したこと:

  1. BBBをWindows 10(64ビット)PCにUSBで接続し、通信にはTeraTermを使用しました。
  2. PCからBBBへのSSHアクセスを確認。
  3. BBBのと上の存在を確認。/dev/i2c-0/dev/i2c-2
  4. Ran は、アドレスのみを表示しました。予期された DLP アドレス (、、、 など) は検出されませんでした。i2cdetect -y -r 20x570x1b0x3b0x3d
  5. また、 を試しましたが、表示しただけでした。i2cdetect -y -r 00x34
  6. 検出されたアドレスに使用されます。データには が入力されており、応答がないことを示しています。i2cdump0xff
  7. DLPDLCR2000EVMに5Vの外部電源を供給しましたが、結果は変わりませんでした。
  8. 物理的なI2C配線とピン接続を何度も再確認しました。

明確にするために助けていただけますか?

  1. DLPDLCR2000EVMにはどのI2Cバスとアドレスを使用する必要がありますか?

  2. モジュールにはSDA/SCL用の外付けプルアップ抵抗が必要ですか?

  3. EVM を BeagleBone Black と共に使用する場合の既知の問題や構成要件はありますか。

要約すると、これらの3つの質問は、現在発生している問題、つまり、DLPDLCR2000EVMがI2Cスキャンに表示されず、データがすべてであるように見えることに基づいています。.0xff

このEVMをBeagleBone Blackに接続する際に、他の潜在的な原因や一般的な落とし穴がある場合は、さらにアドバイスや提案をいただければ幸いです。