Hello,
I want to dim the DLPC6401 over i2c.
I have a linux computer connected via i2c to the DLPC6401.
I am using the archlinux package i2c-tools.
When I run an i2cdetect on my linux computer I see the following:
root@archlinux ~ $ i2cdetect -y 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1a -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: 50 51 52 53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- --
I notice address 0x1a is available, but I do not see addresses 0x34 or 0x35. Address 0x1a is the same as address 0x34 shifted right by one bit.
I am also able to read and write to the i2c on address 0x1a but it is inconsistent, and unpredictable. What am I missing?
Thanks so much!
chris