Part Number: DLPDLCR2000EVM
Hello, I'm trying to setup dlp200evm with raspberry pi 4 b+. the issue I get is:
pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1b -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- 57 -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
I believe it could be fixed with i2cset in combination with hdmi_timings
My config:
# Add support for software i2c on gpio pins
dtoverlay=i2c-gpio,bus=2,i2c_gpio_sda=23,i2c_gpio_scl=24,i2c_gpio_delay_us=2
# DPI Video Setup
disable_overscan=0
# DPI Video Setup
dtoverlay=dpi18
overscan_left=0
overscan_right=0
overscan_top=0
overscan_bottom=0
framebuffer_width=854
framebuffer_height=480
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
dpi_output_format=458773
hdmi_timings=854 0 14 4 12 480 0 2 3 9 0 0 0 60 0 24595200 3
__________
sudo i2cset -y 2 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x13 i
sudo i2cset -y 2 0x1b 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 i
__________
It works with settings for 640x360 and i2cset -y 2 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x7 i
Also I read the manual of DLPC2607 Programmer's Guide and tried some settings with no good result.
By the way 0x13 points to 800x480, I also tried that, and 0x19 at the end gives me lines in between...