零件编号:SN65LBC184
工具/软件:
逆变器的ARM芯片通过485芯片连接到总线,集电极通过485通信连接到总线。
此时,ARM 会发送一个软重置信号。在 reset 期间,collector 发送一个信号,并且这两个信号重合。当使用串口助手在总线上采集数据时,此时无法采集数据,没有乱码数据。
我们想知道为什么我们无法捕获总线上的数据。
这是连接到 485 芯片的 ARM 芯片的原理图。
通道 3 是 reset 信号,电压探针夹住 485 芯片的引脚 6 和 7。通道 4 使用电压探针钳制 485 芯片的引脚 2 和 5。
通道 3 是 reset 信号,电压探针夹住 485 芯片的引脚 6 和 7。通道 4 使用电压探针钳制 485 芯片的引脚 1 和 4。