This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TUSB9261: Where can I get the VIF file for the TUSB9261

Part Number: TUSB9261

Where can I get the latest VIF file for the TUSB9261 KGD for USB-IF Compliance Testing?

  • The VIF for TI TUSB9261 KGD with the latest VIF Generator, v3.2.0.0 is here:

    ; 
    ; USB-IF VIF Editor 3.2.0.0
    ; 
    $VIF_Producer: "USB-IF VIF Editor 3.2.0.0"
    $VIF_Specification: "Version 3.13"
    
    $Vendor_Name:                                           "Texas Instruments, Inc."
    $Model_Part_Number:                                     "TUSB9261"
    $Product_Revision:                                      "1"
    $TID:                                                   "340730020"
    VIF_Product_Type:                                       0             ; Port Product
    
    
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;   Product
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Certification_Type:                                     1             ; Reference Platform
    
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;   Component
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    $Port_Label:                                            "J2"
    Connector_Type:                                         1             ; Type-B
    USB_PD_Support:                                         NO
    Port_Battery_Powered:                                   NO
    BC_1_2_Support:                                         0             ; None
    Captive_Cable:                                          NO
    
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;   USB Device
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Device_Supports_USB_Data:                               YES
    Device_Speed:                                           1             ; USB 3.2 Gen 1x1
    Device_Max_USB2_Speed:                                  2             ; High Speed
    Device_Contains_Captive_Retimer:                        NO
    Device_Truncates_DP_For_tDHPResponse:                   NO

    Please post on the forum if you need a txt file or an updated version.