Where can I get the latest VIF file for the TUSB9261 KGD for USB-IF Compliance Testing?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
The VIF for TI TUSB9261 KGD with the latest VIF Generator, v3.3.0.0 is here:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <vif:VIF xmlns:opt="http://usb.org/VendorInfoFileOptionalContent.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:vif="http://usb.org/VendorInfoFile.xsd"> <vif:VIF_Specification>3.20</vif:VIF_Specification> <vif:VIF_App> <vif:Vendor>USB-IF</vif:Vendor> <vif:Name>VIF Editor</vif:Name> <vif:Version>3.3.0.0</vif:Version> </vif:VIF_App> <vif:Vendor_Name>Texas Instruments, Inc.</vif:Vendor_Name> <vif:Model_Part_Number>TUSB9261</vif:Model_Part_Number> <vif:Product_Revision>1</vif:Product_Revision> <vif:TID>340730020</vif:TID> <vif:VIF_Product_Type value="0">Port Product</vif:VIF_Product_Type> <vif:Certification_Type value="1">Reference Platform</vif:Certification_Type> <vif:Product> <!--Product Level Content:--> </vif:Product> <vif:Component> <!--Component 0: Port J2--> <!--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--> <!--;Component--> <!--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--> <vif:Port_Label>J2</vif:Port_Label> <vif:Connector_Type value="1">Type-B</vif:Connector_Type> <vif:USB_PD_Support value="false" /> <vif:Port_Battery_Powered value="false" /> <vif:BC_1_2_Support value="0">None</vif:BC_1_2_Support> <vif:Captive_Cable value="false" /> <!--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--> <!--;USB Device--> <!--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--> <vif:Device_Supports_USB_Data value="true" /> <vif:Device_Speed value="1">USB 3.2 Gen 1x1</vif:Device_Speed> <vif:Device_Max_USB2_Speed value="2">High Speed</vif:Device_Max_USB2_Speed> <vif:Device_Contains_Captive_Retimer value="false" /> <vif:Device_Truncates_DP_For_tDHPResponse value="false" /> </vif:Component> </vif:VIF>
Please post on the forum if you need an updated version or have questions.