Tool/software: Code Composer Studio
Hallo,
ich habe ein MSP430FR5994 Launchpad gekauft. Bei der Programmierung des AD-Wandlers bin ich auf ein Problem gestoßen. Ich möchte, dass der AD-Wandler nur alle 5s einen Messwert aufnimmt und ihn abspeichert. Hierzu habe ich die Funktion __delay_cycles(5*10^6); verwendet. Meine DCO clock arbeitet mit 1MHz. Kann mir jemand dabei helfen, ob ich dadurch alle 5s einen Messwert aufnehme? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank