Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
こんにちは, E2E
現在、UCC28951を使用したPSFBコンバータの開発に取り組んでいます。
動作周波数100KHzですが、10kHz~20kHzの振動が出ており、その対策に取り組んでいます。
UCC28951のマニュアル(JAJSCJ6A)の、7.3.11スロープ補正に、低調波振動を防ぐためにスロープ補償が必要の記載が有ります。
サブハーモニック振動は、電流制御モードのコンバータに発生する問題だと思いますが、UCC28951は電流制御モードなのでしょうか?
UCC28951でも低周波発振が起こるのでしょうか?
TIに低周波振動に関する資料はないですか?
どういう振動の時にスロープ保証をどの程度入れるとかの具体的なアドバイスを頂けたら有難いです。
よろしくお願いします。