HS端子がVssより低い電圧にアンダーシュートした場合、どのような問題が起こるのでしょうか。
データシートに記載されているHSの絶対最大定格ではMin側は規定されておらず、ICが破損する恐れはないと考えていますが、正しいでしょうか。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HS端子がVssより低い電圧にアンダーシュートした場合、どのような問題が起こるのでしょうか。
データシートに記載されているHSの絶対最大定格ではMin側は規定されておらず、ICが破損する恐れはないと考えていますが、正しいでしょうか。
Hello,
The negative transient capability is discussed in the note under the Recommended Operating Conditions of the LM5106 datasheet:

HS can go below VSS, but must not be more than 15V below VDD. With a minimum VDD = 8V, this would give a minimum HS = -7V.
Best,
Alex Weaver