Part Number: LM317A
Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPSM84205
お世話になります
レギュレータA(LM317A)の出力5V 1.5Aに対して
レギュレータAへ入力する電源はレギュレータB(他製品) 24V 0.5A です
負荷はちょうど1.5A程度になります
供給電源レギュレータBは代替品が無く24V 0.5A を使ってますが
電力値では入力12W、出力7.5Wです
使用上問題がありましたらご教授いただけないでしょうか
よろしくお願いいたします