Tool/software:
Dear Sir,
我使用BQ24610做充电设计,26V输入,24V充电电压/1A充电电流设计。有使用power path。
1、在调试中发现,电池不在位的情况下,使用power path为后端供电,当电流达到130-140mA的时候,Vsystem就会掉电。
电池在位的时候,不会这样。
2、电池在位的时候,充电电流跟预设的差不多,但是充一会就会停一下,然后再检测,再充电,如此反复。这是IC设计本身就如此吗?
3、如果将输入的back-to-back MOS改为Diode,将ACDRV PIN Float,依旧使用power path。充电电流感觉比预设值的要大,充电指示灯不会量,VREF3.3V没输出。这是什么问题呢?