Other Parts Discussed in Thread: TPS54040
Ich verwende den Spannugsregler LM22674MR-5.0/NOPB.
Die LP auf der dieser Regler montiert ist habe ich nun ins passende Gehäuse eingebaut und voll belastet bei einer Umgebungstemperatur von 60°C betrieben.
Um zu sehen wie warm der Regler wird, habe ich auf diesen ein Thermoelement geklebt um die Gehäuseoberflächentemperatur zu messen...diese liegt bei ca. 115°C.
Jetzt ist meine Frage wie Ich überprüfen kann ob die Temperatur für das Bauteil noch in Ordnung ist.
Der LM22674 Typ hat eine max. Junction Temperatur von 125°C
Leider weiß Ich jetzt nicht wie Ich überprüfen kann ob die Temperatur von 115°C noch in Ordnung geht oder ob der baustein dadurch beschädigt wird!?
Im Datenblatt fehlt auch jegliche Angabe zu den thermischen Widerständen.
Ich hoffe Sie können mir hier weiterhelfen.