Hi team,
Can you look into an issue of interupt status register2 (0x42) in the following condition? Can you see any error on register configuations or provide any recommendations to solove this issue?
Conidtion:
1. Tach1, Tach3, Tach4 are used. (Remote2 is not used)
2. Remove Tach3, Tach4
3. Readback Reg 0x42 repeatedly
4. Reg 0x42 is read between 0x80 and 0xB0 randomly
--> but, the expected value should be 0xB0. is it correct?
Below table is the register dump.
Address | Read#1 | Read#2 | … | Read#n | Read#n+1 | |
0x20 | = | 0xba | 0xba | … | 0xba | 0xba |
0x21 | = | 0x5b | 0x5a | … | 0x5b | 0x5a |
0x22 | = | 0xc1 | 0xc1 | … | 0xc1 | 0xc1 |
0x23 | = | 0xc1 | 0xc1 | … | 0xc2 | 0xc2 |
0x24 | = | 0xc3 | 0xc3 | … | 0xc3 | 0xc3 |
0x25 | = | 0x4e | 0x4b | … | 0x4e | 0x4d |
0x26 | = | 0x35 | 0x35 | … | 0x35 | 0x35 |
0x27 | = | 0x80 | 0x80 | … | 0x80 | 0x80 |
0x28 | = | 0x13 | 0x13 | … | 0x13 | 0xf |
0x29 | = | 0x3 | 0x3 | … | 0x3 | 0x3 |
0x2a | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x2b | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x2c | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x2d | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x2e | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x2f | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x30 | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x31 | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x32 | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x33 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x34 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x35 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x36 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x37 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x38 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x39 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x3a | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x3b | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x3c | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x3d | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x3e | = | 0x1 | 0x1 | … | 0x1 | 0x1 |
0x3f | = | 0x69 | 0x69 | … | 0x69 | 0x69 |
0x40 | = | 0x7 | 0x7 | … | 0x7 | 0x7 |
0x41 | = | 0xc0 | 0xc0 | 0xc0 | 0xc0 | 0xc0 |
0x42 | = | 0x80 | 0xb0 | 0xb0 | 0xb0 | 0x80 |
0x43 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x44 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x45 | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x46 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x47 | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x48 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x49 | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x4a | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x4b | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x4c | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x4d | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x4e | = | 0x14 | 0x14 | … | 0x14 | 0x14 |
0x4f | = | 0x5a | 0x5a | … | 0x5a | 0x5a |
0x50 | = | 0x5 | 0x5 | … | 0x5 | 0x5 |
0x51 | = | 0x41 | 0x41 | … | 0x41 | 0x41 |
0x52 | = | 0x81 | 0x81 | … | 0x81 | 0x81 |
0x53 | = | 0x7f | 0x7f | … | 0x7f | 0x7f |
0x54 | = | 0x18 | 0x18 | … | 0x18 | 0x18 |
0x55 | = | 0x15 | 0x15 | … | 0x15 | 0x15 |
0x56 | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x57 | = | 0xff | 0xff | … | 0xff | 0xff |
0x58 | = | 0x39 | 0x39 | … | 0x39 | 0x39 |
0x59 | = | 0x10 | 0x10 | … | 0x10 | 0x10 |
0x5a | = | 0x39 | 0x39 | … | 0x39 | 0x39 |
0x5b | = | 0x10 | 0x10 | … | 0x10 | 0x10 |
0x5c | = | 0x62 | 0x62 | … | 0x62 | 0x62 |
0x5d | = | 0x22 | 0x22 | … | 0x22 | 0x22 |
0x5e | = | 0xc2 | 0xc2 | … | 0xc2 | 0xc2 |
0x5f | = | 0xa4 | 0xa4 | … | 0xa4 | 0xa4 |
0x60 | = | 0x74 | 0x74 | … | 0x74 | 0x74 |
0x61 | = | 0x74 | 0x74 | … | 0x74 | 0x74 |
0x62 | = | 0xe8 | 0xe8 | … | 0xe8 | 0xe8 |
0x63 | = | 0x88 | 0x88 | … | 0x88 | 0x88 |
0x64 | = | 0xcb | 0xcb | … | 0xcb | 0xcb |
0x65 | = | 0x80 | 0x80 | … | 0x80 | 0x80 |
0x66 | = | 0x80 | 0x80 | … | 0x80 | 0x80 |
0x67 | = | 0x41 | 0x41 | … | 0x41 | 0x41 |
0x68 | = | 0x28 | 0x28 | … | 0x28 | 0x28 |
0x69 | = | 0x5a | 0x5a | … | 0x5a | 0x5a |
0x6a | = | 0x55 | 0x55 | … | 0x55 | 0x55 |
0x6b | = | 0x32 | 0x32 | … | 0x32 | 0x32 |
0x6c | = | 0x64 | 0x64 | … | 0x64 | 0x64 |
0x6d | = | 0x44 | 0x44 | … | 0x44 | 0x44 |
0x6e | = | 0x40 | 0x40 | … | 0x40 | 0x40 |
0x6f | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x70 | = | 0x4e | 0x4e | … | 0x4e | 0x4e |
0x71 | = | 0x35 | 0x35 | … | 0x35 | 0x35 |
0x72 | = | 0x80 | 0x80 | … | 0x80 | 0x80 |
0x73 | = | 0x57 | 0x37 | … | 0x17 | 0x37 |
0x74 | = | 0x0 | 0x0 | … | 0x0 | 0x0 |
0x75 | = | 0x7 | 0x7 | … | 0x7 | 0x7 |
Thanks,
Sam Lee