Hallo
Ich möchte einen RFID Tag mithilfe des TRF7970A und dem passenden Entwicklungsboard DLP7970ABP auslesen.
Normalerweise wird dazu das Launchpad MSOEXP430G2ET empfohlen.
Aus verschiedenes Gründen möchte ich nun aber ohne dieses Pad arbeiten und den Tag mit dem Entwicklungsboard
Direkt über einen Raspberry Pi auslesen. Das müsste doch so gehen oder?
Da sowohl das Board als auch der Pi über eine SPI Schnittstelle verfügen. Kann die Kommunikation auch mit Python geschrieben werden?
Sind da alle notwendigen Bibliotheken vorhanden?
Viele Grüße Lara