typedef unsigned char cfg_u8; typedef union { struct { cfg_u8 offset; cfg_u8 value; }; struct { cfg_u8 command; cfg_u8 param; }; } cfg_reg; #define CFG_META_SWITCH (255) #define CFG_META_DELAY (254) #define CFG_META_BURST (253) /* Example C code */ /* // Externally implemented function that can write n-bytes to the device extern int i2c_write(unsigned char *data, int n); // Externally implemented function that delays execution by n milliseconds extern int delay(int n); // Example implementation. Call like: // transmit_registers(registers, sizeof(registers)/sizeof(registers[0])); void transmit_registers(cfg_reg *r, int n) { int i = 0; while (i < n) { switch (r[i].command) { case CFG_META_SWITCH: // Used in legacy applications. Ignored here. break; case CFG_META_DELAY: delay(r[i].param); break; case CFG_META_BURST: i2c_write((unsigned char *)&r[i+1], r[i].param); i += (r[i].param + 1)/2; break; default: i2c_write((unsigned char *)&r[i], 2); break; } i++; } } */ cfg_reg registers[] = { { 0x00, 0x6C }, { 0x01, 0x00 }, { 0x02, 0xC4 }, { 0x03, 0xA0 }, { 0x04, 0x05 }, { 0x05, 0x00 }, { 0x06, 0x04 }, { 0x07, 0x30 }, { 0x08, 0x15 }, { 0x09, 0x17 }, { 0x0A, 0x30 }, { 0x0B, 0x00 }, { 0x0C, 0xFF }, { 0x0D, 0xFF }, { 0x0E, 0x91 }, { 0x0F, 0x55 }, { 0x10, 0x02 }, { 0x11, 0xAC }, { 0x12, 0x54 }, { 0x13, 0xAC }, { 0x14, 0x54 }, { 0x15, 0x20 }, { 0x16, 0x00 }, { 0x17, 0x00 }, { 0x18, 0x0F }, { 0x19, 0x30 }, { 0x1A, 0x8F }, { 0x1B, 0xC0 }, { 0x1C, 0x02 }, { 0x1D, 0x00 }, { 0x1E, 0x00 }, { 0x1F, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x20, 0x00 }, { 0x01, 0x77 }, { 0x72, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x21, 0x00 }, { 0x00, 0x43 }, { 0x03, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x22, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x23, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x24, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x25, 0x01 }, { 0x02, 0x13 }, { 0x45, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x26, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x27, 0x12 }, { 0x13, 0x10 }, { 0x10, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x28, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x29, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x2A, 0x00 }, { 0x03, 0xD5 }, { 0x85, 0x00 }, { 0x07, 0xAB }, { 0x0A, 0x00 }, { 0x03, 0xD5 }, { 0x85, 0x00 }, { 0xBA, 0x23 }, { 0x1F, 0x03 }, { 0xB6, 0x86 }, { 0xCC, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x2B, 0x00 }, { 0x7F, 0x2A }, { 0xED, 0x03 }, { 0x80, 0xD5 }, { 0x13, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x7E, 0x55 }, { 0xDA, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x2C, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x2D, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x2E, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x2F, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x30, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x31, 0x00 }, { 0x65, 0xC5 }, { 0x25, 0x03 }, { 0x34, 0x75 }, { 0xB6, 0x00 }, { 0x65, 0xC5 }, { 0x25, 0x00 }, { 0xC2, 0x58 }, { 0x1D, 0x03 }, { 0xAB, 0x43 }, { 0x89, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x32, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x33, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x34, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x35, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x36, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x37, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x38, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x39, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x09 }, { 0x3A, 0x00 }, { 0x00, 0x0D }, { 0xA7, 0x00 }, { 0x7F, 0xF2 }, { 0x59, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x09 }, { 0x3B, 0x00 }, { 0x02, 0xA3 }, { 0x9B, 0x00 }, { 0x7D, 0x5C }, { 0x65, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x09 }, { 0x3C, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0xAF, 0x00 }, { 0x7F, 0xFF }, { 0x51, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x09 }, { 0x3D, 0x00 }, { 0x00, 0x0D }, { 0xA7, 0x00 }, { 0x7F, 0xF2 }, { 0x59, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x09 }, { 0x3E, 0x00 }, { 0x00, 0x0D }, { 0xA7, 0x00 }, { 0x7F, 0xF2 }, { 0x59, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x09 }, { 0x3F, 0x00 }, { 0x00, 0x0D }, { 0xA7, 0x00 }, { 0x7F, 0xF2 }, { 0x59, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x40, 0xFD }, { 0x82, 0x30 }, { 0x97, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x41, 0x03 }, { 0x8C, 0xCC }, { 0xCD, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x42, 0x00 }, { 0x07, 0x5C }, { 0x29, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x43, 0xF9 }, { 0x06, 0x21 }, { 0xA7, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x44, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x45, 0x00 }, { 0x07, 0x5C }, { 0x29, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x46, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x47, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x48, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x49, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x4A, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x4B, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x4C, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x4D, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x4E, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x4F, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x50, 0x0F }, { 0x70, 0x80 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x0D }, { 0x51, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x0D }, { 0x52, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x11 }, { 0x53, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x11 }, { 0x54, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x0D }, { 0x55, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x56, 0x00 }, { 0x16, 0xC3 }, { 0x10, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x57, 0x00 }, { 0x0B, 0x3F }, { 0x30, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x58, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x59, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x5A, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x5B, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x5C, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x5D, 0x00 }, { 0xA2, 0xE5 }, { 0x78, 0x00 }, { 0x96, 0x41 }, { 0x1B, 0x00 }, { 0x1E, 0x6C }, { 0xA2, 0x03 }, { 0x69, 0xBE }, { 0xE5, 0x03 }, { 0xBE, 0xAD }, { 0xE7, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x15 }, { 0x5E, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x5F, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x09 }, { 0x60, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x09 }, { 0x61, 0x00 }, { 0x40, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x40, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x62, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x80, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x63, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x64, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x65, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x66, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x67, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x68, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x69, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x6A, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x6B, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x6C, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x6D, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x6E, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x6F, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x70, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x71, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x72, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x73, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x74, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x75, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x76, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x77, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x78, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x79, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x7A, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x7B, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x7C, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x7D, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x7E, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x7F, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x80, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x81, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x82, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x83, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x84, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x85, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x86, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x87, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x88, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x89, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x8A, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x8B, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x8C, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x8D, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x8E, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x8F, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x90, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x91, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x92, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x93, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x94, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x95, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x96, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x97, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x98, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x99, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x9A, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x9B, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x9C, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x9D, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x9E, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0x9F, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xA0, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xA1, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xA2, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xA3, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xA4, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xA5, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xA6, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xA7, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xA8, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xA9, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xAA, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xAB, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xAC, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xAD, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xAE, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xAF, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xB0, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xB1, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xB2, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xB3, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xB4, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xB5, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xB6, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xB7, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xB8, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xB9, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xBA, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xBB, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xBC, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xBD, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xBE, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xBF, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xC0, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xC1, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xC2, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xC3, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xC4, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xC5, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xC6, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xC7, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xC8, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xC9, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xCA, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xCB, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xCC, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xCD, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xCE, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xCF, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xD0, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xD1, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xD2, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xD3, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xD4, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xD5, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xD6, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xD7, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xD8, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xD9, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xDA, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xDB, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xDC, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xDD, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xDE, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xDF, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xE0, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xE1, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xE2, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xE3, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xE4, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xE5, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xE6, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xE7, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xE8, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xE9, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xEA, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xEB, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xEC, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xED, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xEE, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xEF, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xF0, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xF1, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xF2, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xF3, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xF4, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xF5, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xF6, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xF7, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xF8, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xF9, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x36, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xFA, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xFB, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xFC, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xFD, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xFE, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { CFG_META_BURST, 0x05 }, { 0xFF, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00 }, };