Recent Technical Articles
  • 정밀 데이터 수집 시스템에서 ADC 크기, 전력, 분해능, 대역폭의 균형 맞추기

    Other Parts Discussed in Post: REF6041, THS4551, ADS127L11최근의 산업용 제품 소형화 추세에 따라 정밀 데이터 수집 시스템에는 새로운 문제가 나타났다. 이제 설계자는 더 높은 대역폭에서 더 정밀한 신호 측정을 지원하는 한편 전체 시스템에서 솔루션의 크기와 전력 소비 간에 균형을 맞추어야 한다. 본 문서에서는 산업 시스템에서 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 역할을 중점으로 이 문제를 상세하게 논의하고...
  • 차세대 BMS의 과제는 "높아진 안정성과 합리적인 가격의 전기차"

    자동차 제조업체들이 새로운 전기차 배터리 화학 물질을 고려하면서 첨단 반도체 기술을 도입한 배터리 관리 시스템(BMS)이 어느 때보다 중요해졌다. TI는 배터리 관리 시스템을 지속적으로 혁신함으로써 자동차 제조업체들이 더 안...
  • ADAS 엔지니어가 레이더의 새 NCAP 요건에 대해 알아야 할 사항

    Other Parts Discussed in Post: AWR2944 유로 신차 평가 제도(NCAP)는 최근 신차의 운전자 지원 기능을 개선하기 위해 레이더 표준을 업데이트했다. NCAP 표준은 지역에 따라 상이한데, 미국의 NCAP는 NHTSA라고도 불리는 미국 도로교통안전국(National Highway and Traffic Safety Administration)에 의해 관리되며 글로벌 NCAP는 중앙 집권적 단체이다. 그러나 모든 단체들...
  • 차량의 안전성을 높이기 위한 ADAS 기술

    첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 자동차를 더 안전하고 스마트하게 만들어 자동차 제조업체가 충돌 없는 미래에 대한 비전을 실현하도록 해준다. 구현하기 쉽고 비용 효율적인 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 구축할 수 있도록 자동차 제조업체에 힘을 실어주면 자동차 안전 기능이 차량에서 주류가 되고 더 저렴해진다. 사고는 단 1초 만에 벌어진다. 주행 중 휴대전화에 문자 메시지를 확인하거나 뒷좌석에 앉은 아이를 확인하다 도로에 집중하...
  • 3가지 정동작 전류(IQ) 사양에 대한 이해

    Other Parts Discussed in Post: BQ21061, BQ25120, TPS61094, TPS61099, TPS62840정동작 전류(IQ)의 일반적인 정의는 무부하에 비스위칭이지만 활성화된 상태에서 집적 회로(IC)에서 소비되는 전류다. 이를 더 광범위하고 유용한 방향으로 생각하면 정동작 전류가 여러 초저전력 상태에서 IC에 의해 소비되는 입력 전류라는 것이다. 배터리 구동 애플리케이션의 경우 이 입력 전류는 배터리에서 나온다...
  • 유량계의 배터리 수명 연장을 위해 IQ가 낮은 벅부스트 컨버터를 사용할 때의 3가지 이점

    Other Parts Discussed in Post: TPS61094리튬염화티오닐(LiSOCI2) 배터리는 리튬이산화망간(LiMnO2) 같은 배터리 화학 물질보다 더 높은 에너지 밀도와 우수한 와트당 비용 비율을 제공하기 때문에 스마트 유량계에서 수요가 높다. 리튬염화티오닐(LiSOCI2)  배터리의 한 가지 단점은 피크 부하에 대한 반응이 좋지 않고 이로 인해 가용 배터리 용량이 감소할 수 있다. 따라서 본 기고문에서는 배터리 수명...
  • 슈퍼커패시터를 사용해서 예비 전력을 구현하기 위한 효과적인 방법

    Other Parts Discussed in Post: TPS61094, TPS61022, TPS63802라인 전력으로 실행하는 많은 최신 스마트 사물인터넷(IoT) 디바이스는 예기치 않은 정전 시에 안전하게 전원을 차단하거나 마지막까지 통신해야 하는 경우 예비 전력이 필요하다. 예를 들어 전력계는 무선주파수(RF) 인터페이스를 통해 정전이 발생한 시각과 장소 및 지속시간에 대한 세부 정보를 공유할 수 있다. 최근에는 다음과 같은 장점을 고려하...
  • 3D 홀 효과 센서가 자율 시스템에 정밀한 실시간 위치 제어를 전달하는 방식

    Other Parts Discussed in Post: TMAG51704차 산업혁명과 함께 전 세계 시장에 첨단 제조 프로세스가 확산되고 있다. 특히, 통합 제조 흐름과 함께 작동하고 계속해서 프로세스 제어 데이터를 수집하는 고도로 자동화된 시스템에 대한 수요가 급증하고 있다. 로봇 팔의 자기 인코더, 근접 센서, 액추에이터, 압력 트랜스미터, 선형 모터, 자율 모바일 로봇을 포함하여 이러한 시스템의 대부분은 더 나은 의사결정과 더 안전하고 더...
  • HEV/EV의 높은 주파수와 견고성을 고려한 차량용 GaN FET

    Other Parts Discussed in Post: LMG3522R030-Q1, LMG3525R030-Q1전기차(EV) 도입을 가속화하고자 전 세계 자동차업체들이 소비자들이 가장 염려하는 주행 거리, 충전 시간, 가격대 등의 과제를 해결하면서 차량 크기와 무게, 부품 비용은 거의 또는 아예 늘리지 않으면서 배터리 용량을 높이고 더 빠르게 충전할 수 있는 솔루션을 개발하고자 노력하고 있다. 이에 따라 소비자들이 집이나 공공 장소 또는 상업 시...
  • 분산형 아키텍처를 통해 차세대 전기차 시스템 주도

    Other Parts Discussed in Post: UCC14240-Q1 전기차(EV)와 하이브리드 전기차(HEV)는 차량 내부의 전자장치와 함께 변화하고 있다. 이들 차량의 전체 형태와 기능에서 중요한 역할을 하는 전자장치의 양은 늘고 있지만 운전자는 바뀌지 않았습니다. 운전자는 차량이 멈추지 않고 더 먼 거리를 주행하고 가격은 더 합리화되고 충전은 더 빨라지고 안전하게 차량을 유지할 수 있기를 기대한다. 그렇다면 엔지니어들이 어떻게 하면...
  • 브러시리스 DC 모터를 사용한 설계로 설계 주기를 단축하는 3가지 방법

    Other Parts Discussed in Post: MCF8316A, MCT8316A소비 전력을 낮추기 위한 전 세계적인 노력이 확대되기만 하고 있으며, 많은 나라에서는 그림 1과 같이 가전제품에 대해 중국 표준화연구소(CNIS), 미국의 에너지 스타(Energy Star), 독일의 블루 엔젤(Blue Angel) 등의 조직에서 정한 효율성 표준을 충족하도록 요구하고 있다. 이러한 표준을 충족하기 위해 시스템 설계자들은 간편하고 사용하기 쉬...
  • AoP 기술이 자동차 애플리케이션의 레이더 센서 배치를 확장하는 방식

    Other Parts Discussed in Post: AWR1843AOP밀리미터파(mWave) 레이더는 자동차 및 산업 애플리케이션에 사용하는 매우 정확한 감지 기법으로, 거리와 각도, 속도 같이 물체에 대한 통찰력 있는 정보를 제공하여 몇 cm부터 수백 미터 떨어진 물체도 감지할 수 있는 스마트한 감지 솔루션을 실현한다. 일반적으로, 레이더 센서는 레이더 트랜시버, 안테나, 전원 관리 회로, 메모리, 인터페이스 주변장치로 구성된 인쇄회로기판...
  • 기기 수준의 기능과 패키지 옵션을 통한 차량 설계의 EMI 최소화

    Other Parts Discussed in Post: LMQ61460-Q1차량 시스템이 진화함에 따라 더 많은 전력이 필요한 애플리케이션 수 역시 계속해서 늘어나고 있다. 더 높은 전력의 시스템을 설계하는 엔지니어는 저전압 강하(LDO) 레귤레이터에서 효율성과 열 성능이 향상된 DC/DC 벅 컨버터로 전환하는 경우가 많다. 하지만 DC/DC 벅 컨버터가 LDO 레귤레이터보다 전자기간섭(EMI)이 훨씬 높기 때문에 이러한 전환에는 몇몇 해결해야...
  • 장기적으로 일관된 성능이 상대 습도 센서에 중요한 이유

    Other Parts Discussed in Post: HDC3020상대 습도(RH) 센서는 공기 중에 존재하는 수증기를 측정하는 개방형 캐비티가 달린 전문 센서를 이른다. 상대 습도는 중요한 척도이다. 보관 환경의 습도가 식품에 직접적인 영향을 미칠 수 있듯이 공기 중의 습도가 시스템 안정성(부식) 또는 제품 수명에도 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다. RH 센서가 안고 있는 과제 중 하나는 노출된 감지 요소가 시간이 흐르면서 노후화된다...
  • 싱글페어 이더넷 또는 2-와이어 이더넷용 애플리케이션 비교

    Other Parts Discussed in Post: PROFIBUS싱글페어 이더넷(SPE; Single Pair Ethernet)에 관심이 있으십니까? SPE는 원래 자동차 시장에서 많은 주목을 받았으나, 이제는 공장 자동화 애플리케이션 분야에서 더욱 큰 관심을 끌고 있다. 이 기술기고문에서는 SPE 기술을 파헤치고, 실제 제품 통합 사례를 살펴본다. 산업용 이더넷은 서보 드라이브 및 센서, 액추에이터와 같은 공장 현장의 필드 디바이스와 프...
  • 차량용 실내 감지 분야를 주도하는 60GHz 레이더 센서

    Other Parts Discussed in Post: AWR6843차량 기술이 발전함에 따라 최근에는 탑승한 승객을 보호하기 위해 첨단 센서기술들이 차량의 외부환경은 물론 내부환경까지 감지하고 있다. 차량 내부에 비전 센서를 설계함에 있어 가장 큰 어려움 중 하나는 바로 어린이탑승 감지다. 뒤쪽을 향하고 있는 어린이용 시트에서 담요에 가려져 있는 경우 혹은 어린이가 무언가를 집으려다 차량 발밑 공간에 떨어질 수 있는데, 이런 경우 레이더(r...
  • 고성능 MCU로 사업을 재편하는 5가지 방법

    Other Parts Discussed in Post: AM2434, TMDS243GPEVM (이미지 고화질 링크) 자동화 공장과 스마트 차량이 발전하려면 고급 네트워킹 기능, 실시간 프로세싱, 에지 분석, 더 선진화된 모터 제어 토폴로지가 필요하다. 이러한 예시는 기존의 MCU를 능가하고 프로세서에 버금가는 기능을 제공할 수 있는 고성능 마이크로컨트롤러(MCU)에 대한 필요가 급속하게 증가하고 있음을 의미한다. 본 글에서는 그림 1과 같이 설...
  • 높은 효율을 달성하고 전기차의 파워트레인 서브시스템 통합이 가능한 C2000 실시간 MCU

    Other Parts Discussed in Post: LMG3410R050온보드 충전기(OBC)와 고전압-저전압 DC-DC 컨버터 같은 전기차 파워트레인 서브시스템에는 다양한 아키텍처와 토폴로지가 사용됩니다. 이러한 시스템에서 전력 흐름의 효율적인 제어와 관리는 하나 이상의 실시간 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하여 달성할 수 있습니다. 전기차(EV) 시장은 2010년 이후 급격하게 성장하고 있으며, OEM(주문자 상표부착 생산) 업체들은 2...
  • 차량 제조업체들의 전기차 파워트레인 통합 추진

    파워트레인을 소형 기계식 인클로저에 통합하면 더 저렴하고 효율적인 전기차(EV)를 만들 수 있다 우리가 전기차 파워트레인 아키텍처를 발전시키면 고객들은 전력 밀도를 극대화하고 효율성을 높이고 안정성을 개선하고 더 많은 사람들을 위해 더 합리적인 가격의 전기차를 만드는 동시에 시스템 설계 비용을 절반으로 줄일 수 있다. 오늘날의 전기차는 내연기관이 탑재된 기존 차량보다 생산비가 평균 12,000달러가량 더 높다.1 따라서 차량 제조업체들은 전 세...
  • C2000 실시간 제어 MCU를 통해 GaN 기반 디지털 파워 설계의 이점 확대

    Other Parts Discussed in Post: TMS320F28379D  질화갈륨(GaN) 전계 효과 트랜지스터(FET)는 실리콘 카바이드 및 실리콘 기반 FET에 비해 스위칭 손실을 줄이고 전력 밀도를 높인다. 이러한 특징은 자기 크기를 줄이는 데 도움이 되는 디지털 파워 컨버터와 같이 스위칭 주파수가 높은 애플리케이션에서 특히 유용할 수 있다. 전력 전자 산업의 설계자에게는 GaN 시스템의 성능을 증대할 새로운 기술과 방...
  • 통합된 능동 EMI 필터를 통해 EMI를 줄이고 전원 공급 장치의 크기를 축소하는 방법

    EMI(전자기 간섭) 분야를 연구하는 설계 엔지니어는 일반적으로 두 가지 중요한 과제에 직면한다. 솔루션 크기를 축소하는 동시에 설계에서 EMI를 줄여야 하는 과제다. 스위칭 전원 공급에서 생성된 전도 EMI를 완화하는 프론트 엔드 수동 필터링은 전도된 EMI 표준을 준수하도록 돕지만, 높은 스위칭 속도가 전체 EMI 서명에 미치는 부정적인 영향을 고려할 때, 이 방법은 저EMI 설계의 전력 밀도를 높여야 하는 필요성과 상충될 수 있다. 특히...
  • 전기차 시스템 혁신을 이끄는 TI의 GaN 기술

    TI의 고도로 통합된 질화 갈륨(GaN) 솔루션은 하이브리드차(HEV) 및 전기차(EV)를 더 빠르게 충전하고 주행거리를 늘려 전기차 보급을 앞당기는 데 기여한다. HEV/EV 전원 관리 기술의 효율을 높이는 집적회로(IC)가 개발될수록 제조사들은 더 효율적이면서 경제성 뛰어난 자동차를 설계할 수 있으며, 배기가스 배출을 줄이고 환경을 보호할 수 있다. 주행거리에 대한 걱정, 오랜 충전 시간, 찾기 어려운 충전소 등 여러 요인들로 인해...
  • GaN 온보드 차저를 사용해서 전기차의 충전 시간은 단축하고 주행 거리는 연장하는 방법

    전기차(EV)는 주행 거리, 충전 시간, 가격대 같은 것들에 대한 소비자들의 염려 때문에 보급이 지체되어 왔다. 그러므로 전기차 보급을 가속화하기 위해서 자동차 회사들이 자동차 크기, 무게, 부품 비용은 거의 늘리지 않으면서 배터리 용량을 높이고 더 빠르게 충전할 수 있는 솔루션을 원하고 있다. 전기차 온보드 차저(OBC)는 소비자들이 집이나 공공 장소나 상업 시설의 AC 소켓으로 직접 배터리를 충전할 수 있도록 하는 시스템으로서, OBC를 둘...
  • 차세대 산업용 전원 솔루션을 구현하는 GaN FET

    Other Parts Discussed in Post: LMG3425R030, LMG3422R030, LMG3422R050, LMG3425R050물리학이 실리콘 디바이스 기술을 따라잡았다. 전통적인 전원 공급 장치인 금속 산화막 반도체 전계효과 트렌지스터(MOSFET)와 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT)의 경우 전력 밀도를 높이려면 효율성, 폼 팩터 및 열 방출에 대한 절충이 필요하다. 그러나 질화 갈륨(GaN) 반도체는 전력 전자 장치...
  • 전기차 배터리 관리 시스템으로 기능 안전 달성

    Other Parts Discussed in Post: BQ79606A-Q1, BQ79616-Q1오늘날 전 세계적으로 교통수단 부문의 혁신이 가속되고 있다. 특히, 지난 20여년에 걸쳐서 리튬이온 배터리 기술이 지속적인 발전을 거듭해온 결과 자동차, 오토바이, 트럭, 버스의 배터리 팩에 전기를 저장해서 동력으로 사용하는 것이 가능하게 되었다. 한편으로 전세계적으로 탄소 배출을 줄이는 것이 시급한 과제가 되었다. 이러한 과제를 수행하기 위해 차량...