Part Number: ADS7128
Tool/software:
We perform LOG analysis on product applications and firmware.
The following points need to be confirmed.
【分析結果の詳細】
LOG解析の結果、以下の現象が確認されました。
現象の概要 電源を切る
とADCからの応答がACKと判定されますが、その際に受信したデータはすべて0xFF(すべてFF)です。
関連ログ
の抜粋 2024-07-18 02:27:46.4533 [デバッグ] No59 T4- RCV:10-02-76-00-00-00-FF-FF FF - FF - FF - FF-FFFFの- FF - FF - 10から03
詳細な現象
電源OFF指示が出た直後は、ADCからの応答をACKとして記録しますが
、受信したデータはすべて0xFF(すべてFF)であり、通常のデータとは異なります。
確認事項
この現象がハードウェアの正常な動作か確認してください。
また、異常動作がございましたら、原因とhをお教えいただけますと幸いです