Part Number: DAC37J82
Tool/software:
Hi TI,
DAC37J82 Maximum Sample Rate is 1.6Gsps, but output settling time to 0.1% is 10ns, 如何理解二者的关系?
举个例子, 假设我输出的模拟信号带宽是400MHz, 模拟信号是 0(0x0000) 和 full scale voltage(0xfffff) 去 toggle,DAC37J82 可以输出这样的信号吗?settling time is 10ns, 那么banddwidth是100MHz, 看起来是达不到的,我这样理解对吗? 还是DAC37J82 有多级pipeline转换架构, 可以达到800MHz的采样带宽。
麻烦帮忙解答一下,谢谢。