This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AFE58JD28:AFE

Part Number: AFE58JD28

Tool/software:

您好,我是中国medlander的AFE芯片用户,我们目前遇到了一些问题,希望能从您那里得到解答。
ADC型号为AFE58JD28,采样率为40M,每个LANE对应8个ADC转换,JESD204B配置速率为6.4GBPS,F等于16,K等于2,参考时钟为200M,DRP时钟为160M,目前PLL类型为CPLL。
AFE 初始化的配置为:

010074,021000,038019,040001,180F00,240F00,300F00,3C0F00,C54000,C60000,C900C0,CA0000,CE0006,D00001,DD0000,DE00C3,DF0040,4A1C00,

4B0120,4D00F0,500002,554020,730010,911754,9A0400,9B2772,418000,428000,410000

配置文件RAM的配置如下:

00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020
00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020
00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020
00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020

该图像有这个 8 字形扇形区域。
请问:
(1)这是什么原因?我应该如何测试和排除故障?
(2)如何分别测试AFE和JESD204B的数据传输问题?
(3)目前硬件上只有两个通道,如果速率降低3.2G,在采样率不变的前提下,成像质量会受到影响吗?
(4)如果JESD信道的解码出现问题,但问题信道比较随机,如何判断问题,如何解决?

 

目前在成像过程中发现以下图像