Dear all
I have a question regarding the light source of the DLP® NIRscan Nano EVM -Device.
For our risk assessment we need an information, if there is a kind of LASER inside the device. If it is not a LASER, what kind of source is used. If it is a LASER, we need a certification with the information about the used wavelength and the LASER power.
I could not find the information nor on your homepage neither in the documentation of the device.
Best regards,
Jana Mühlenberg
Dr. Jana Mühlenberg
Bereich BK/ Analytiklabor
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Tel.:+49 (0)341 2434-361/-456
E-Mail: jana.muehlenberg@dbfz.de
DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH Torgauer Straße 116
04347 Leipzig
www.dbfz.de
Registergericht: Amtsgericht Leipzig HRB 23991
Geschäftsführer:
Prof. Dr. mont. Michael Nelles (wiss.)
Ronny Bonzek (admin.)
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Olaf Schäfer
Gemeinsam gegen Corona - wir sind für Sie erreichbar!
https://www.dbfz.de/feature/hinweis
Aktuelle Veranstaltungen
www.dbfz.de/veranstaltungen
Das DBFZ in sozialen Medien
Twitter | Flickr | LinkedIn | XING
P Umweltschutz geht uns alle an - nicht jede E-Mail muss ausgedruckt werden!