Part Number: TMS320F2800157
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300
Q1:我根据电机控制 SDK 通用项目和实验室用户指南(文件名spruj26)的增量构建项目,现在电压采样有问题,电压偏移系数正常约为0.5,我的值大于1(如图p1所示),根据用户指南Launchpadf2800157与drv8323rh连接如图p2所示,且为C9、C10、C11接上了47nF的电容,并根据论坛相关问题进行如下操作:
对于 S2、将 SEL1 (左)开关向上(1)放置、将 GPIO28和 GPIO29连接到 BoosterPack 连接器、并将 SEL2 (右)开关向上(1)放置、将 GPIO16和 GPIO17输出到 XDS110调试器的虚拟 COM 端口。
对于 S3、将 SEL1 (左)开关向下拉至将 GPIO24拉至逻辑0、将 SEL2 (右)开关向上拉至将 GPIO32拉至逻辑1、以使 F280025C 进入等待引导模式、从而降低连接问题或先前加载的代码执行的风险。
对于 S4、将 S4设置为关(开)、如果在项目属性中设置了预定义符号“CMD_CAN_EN”、则 GPIO32和 GPIO33会路由到 CAN 收发器和 J14 CAN 接口。
对于 S5、将 SEL1 (左)开关向下放置以将 GPIO44/37/43路由到 J12上编码器接口的 eQEP1、并将 SEL2 (右)开关向下放置以将 GPIO14/25/2/26路由到 J13上霍尔传感器接口的 eQEP2。
我所使用的是f280015x与drv8323rs的案例,请问是否有影响?如果没有影响,请问该问题原因是什么?我该如何解决?


Q2:请问f280015x电机驱动官方案例中Flash_lib_HVKIT_3SC与drv8300适配吗?如果不适配,请问适配哪种型号?
Q3:请问官方案例中的默认使用外部晶振,我若向改为使用内部晶振在哪修改?