Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
部品番号: C2000WARE
ツール/ソフトウェア:
こんにちは、みんな、
当社は、AC/DC(PFC)とDC/DC(LLC)で構成されるデジタル電源システムを構想しています。
C2000シリーズを使用してこのシステムを制御する予定です。1つのチップで2つのデジタル電源(AC/DCとDC/DC)を制御することは可能ですか?
C2000Ware でFreeRTOS を発見しました。ただし、OS を使用して両方の電源を完全に制御できるかどうかは予測できません。
さらに、電源の状態をホストに報告(UART通信経由)したり、周囲の状況(複数の温度、製品の傾き、ファンの故障、不正なオープンなど)を監視したりすることを実装したいと考えています。2つの電源に加えて複数のタスクが予想されるため、OSを使用したいが、電源の制御が遅れないことを見積もる方法が必要です。
残念ながら、電源の負荷は一定ではありません。指定された範囲内ですべての負荷に対応する必要があります。
グリッド電力は固定されているため、指定された範囲外の入力に応じて停止する可能性がありますが、指定された範囲内では、未知の入力変動に対して安定した状態を維持する必要があります。
これらすべてを単一の CPU で実行できるかどうかを見積もることは可能ですか?
電源ごとにCPUを用意し、OSを使わずにベアメタルでシステムを構築すべきでしょうか。
よろしくお願いします、
ユキオオヤマ